This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67x 为 USB1 端口启用 USB2.0 测试模式

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554966/am67-am67x-usb2-0-test-mode-enable-for-usb1-port

器件型号:AM67


工具/软件:

亲爱的 champ、  

经过原始 e2e 线程后、USB1 测试模式无法正常工作。  

客户报告了这些寄存器可能不会被纠正、当执行到  devmem2 0x31210484 且带有 0x40000000 时、客户会发现总线错误。

我曾在 AM67x EVM 上尝试过、但 USB1 上有一个 USB 集线器、因此它将在设置   devmem2 0x31210480(带 0xA0)后重新运行

此外、将  devmem2 0x31210484 设置为 0x40000000 会使该寄存器变为 0xF0000000、从而无法使 USB1 进入测试模式。  

我检查寄存器 Excel 文件中的寄存器名称和设置、发现寄存器位与 USB0 相同、但仍无法确保寄存器是否用于 USB1。   

您能否再次确认这一点?

 回复:AM67:AM67x USB 2.0 测试模式 

您给出的命令适用于  USB0 端口。 (例如:以下命令)

devmem2 0x31000420、带 0xA0
devmem2 0x31000020、带 0x4
devmem2 0x31000424、带 0x40000000

USB1 端口  、命令将为:

devmem2 0x31210480、带 0xA0

devmem2 0x31210080、带 0x4

devmem2 0x31210484、带 0x40000000

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我解锁了原始线程、因此您可以继续对话。

    关闭此主题。