This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何在 Entry SDK 10.0、中使用 C7x's DMA 更新 SDK 10.0 中的补丁

Guru**** 2562420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432164/tda4ven-q1-how-to-use-the-c7x-s-dma-in-entry-sdk-10-0-update-a-patch-in-sdk-10-0

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在根据此 SDK 版本评估 TDA4VEN 芯片上的 C7X 内核。
计划 将 TDA4 C6x 内核的 UDMA 的功能移植到入门级 C7X 内核。 UDMA 函数用于复制图像、以保存 C7 CPU 资源。


但目前正在调试、从 SDK c7x 演示代码中发现 SOC_J722S 芯片 C7X 似乎不支持 DMA。


源位置:vision_apps\apps\basic_demos\app_c7x_kernel\c7x\app_c7x_target_kernel_img_add.cpp
源代码如下图所示:

#if defined(x86_64) || defined(SOC_AM62A) || defined(SOC_J722S)
#undef USE_HW_DMA
#else
#define USE_HW_DMA
#endif
1.然后、Joe 在条目 SDK9.2、(例如:)中提供了新的 DMA 演示和补丁
2.但现在,我无法在 SDK 10.0 中使用这个补丁。 您 ?在 SDK 10.0 μ s 中更新新的 DMA 演示和补丁吗
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 您的问题已分配给相应的工程师、但由于本周 TI 节假日、预计下周将会得到答复。  

    此致、

    为他注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4AEN 器件上没有 UDMA。 有一个 BCDMA、但它在 SDK 级别仍然不可用、因此我们无法启用此 宏来支持 C7x 上的 DMA。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDK 9.2 中有一个演示要使用 dru。 您能否给出一个在 SDK 10.0 中使用 DRU 的新演示?

    SDK9、2 演示已 在此处发布、对此问题很喜欢 dma_demo.rar。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    否、SDK 中尚未提供使用 DRU 的演示。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有两个关于 DRU 和 DMA 的问题。

    1.有多少可用的 DRU 通道,可供我们使用。

    2.在 SDK10.0 中、 C7x 中没有针对 DMA 的演示。  未来、哪个 SDK 可以支持 C7x?中的 DMA 演示  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    如需了解免费 DRU 通道的数量、我会要求您参考 SysConfig 工具。 这将告诉我们分配给每个核心的资源。  

    我们仍在努力在 SDK 中启用此功能。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请在 10.0 SDK 上找到随附的补丁、以便为 J722S 启用 UDMA 实用程序
    e2e.ti.com/.../0001_2D00_J722S_2D00_C7x_2D00_Enable_2D00_UDMA_2D00_Utils.patch

    请注意、测试使用的是 BCDMA、计划于 5 月发布的 11.0 SDK 版本将启用 DRU 示例

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请忽略上次答复中共享的修补程序
    下面是具有 DRU 支持的更新修补程序

    e2e.ti.com/.../4760.0001_2D00_j722s_2D00_c7x_2D00_Enable_2D00_UDMA_2D00_utils.patch

    请参阅以下函数

    appUdmaTest1DCopy

    在文件 APP_UTILS/UDMA/UDMA/APP_UDMA_TEST.c 中 src
    有关如何使用 UDMA_utils API 执行的参考
    在 C7x 上使用 DRU 进行 ND 复制

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul T R

      此补丁的基本版本与我们的版本不同、尤其是 dmautils_autoIncrement_3d.c 的基本版本与我们的版本不同、下面没有#if

    补丁:

    @@–158,7 +158,7 @@静态内联 uintptr_t DmaUtilsAutoInc3d_getPhysicalAddress (const DmaUtilsAutoI
    const uintptr_t virtualAddr、int32_t chNum)

    uintptr_t phyAddr = virtualAddr;
    -#if (defined (SOC_AM62A)|| defined (SOC_AM62DX))&& defined (MCU_PLUS_SDK)&&!defined (HOST_emulation)
    +#if defined (MCU_PLUS_SDK)&&!defined (HOST_EMULATION)
    initParams.udmaDrvHandle =(dmautilsContext) Udma_Drv =(Udma_Drv) dmautilsContext -> initParams.udmaDrvHandle;
    #else
    dmautilsContext -> initParams.udmaDrvHandle Udma_Drv Udma_Drv;

    我的代码:

    静态内联 uintptr_t DmaUtilsAutoInc3d_getPhysicalAddress (const DmaUtilsAutoInc3d_context * dmautilsContext、
    const uintptr_t virtualAddr、int32_t chNum)

    uintptr_t phyAddr = virtualAddr;

    dmautilsContext -> initParams.udmaDrvHandle Udma_Drv Udma_Drv;
    /*如果虚拟到物理地址转换函数可用、则将其用于
    转换、否则直接按*/所示对地址进行编程
    if (udmaDrvHandle -> initPrms.virtToPhyFxn!= NULL)

    phyAddr =(uintptr_t) udmaDrvHandle -> initPrms.virtToPhyFxn ((void *) virtualAddr、(uint32_t) chNum、NULL);
    }
    返回 phyAddr;
    }

    在使用 mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22 的目录名称中、我们仍然是 mcu_plus_sdk_j722s_10_00_00_25。
    “那又怎么样? dmautils_autoIncrement_3D_priv.h、dmautils_autoIncrement_3d.c 具有类似的问题。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    抱歉、困惑不解、我在 10.1 SDK 上生成了补丁
    您能迁移到 10.1 SDK 吗

    SDK-J722S 软件开发套件 (PROCESSOR-SDK-RTOS)|德州仪器 TI.com

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul T R θ、

       您能否提供基于 10.0 的修补程序? 因为我们使用的是 10.0 SDK、没有升级计划。


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请查找 10.0 的补丁程序
    e2e.ti.com/.../6558.0001_2D00_j722s_2D00_c7x_2D00_Enable_2D00_UDMA_2D00_utils.patch

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul T R:

    请提供一个演示来验证此步骤。

    请参阅上面 Joe 提供的“dma_demo.rar"中“中的类似演示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我已经在补丁中的 c7x main 中添加了函数调用

    +#ifdef cpu_c7x_1
    + appLogPrintf(“应用程序:UDMA 测试!!!\n“);
    + appUdmaTest();
    + appLogPrintf(“应用程序:UDMA 测试完成!!!\n“);
    +#endif
    +

    这样将验证功能
    您可以使用以下命令检查远程内核日志

    CD /opt/vision_apps
    资料来源:vision_apps_init.sh

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rahul T R:

    非常感谢您的支持。 目前、运行测试用例的结果通过了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    您能否将解决方案标记为已验证
    这样就可以关闭该线程

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rahul T R:

    补丁已应用、并且提供的测试用例可以成功运行。

    但是,在运行我们的软件时,有一个名为 tivxchiphVisionProcess () 函数的模型导致整个 C7 核心崩溃。 当然、运行其他模型时不会出现此问题。 对此是否有任何想法或怀疑?

    我们没有对我们的软件进行任何修改。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    这可能与该补丁无关、
    您能否恢复修补程序并尝试相同的型号

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul T R θ、

    是的、我的模型在修补之前运行良好。
    或者、我们不知道此补丁在模型方面是否会有任何变化? 我听说模型本身对 DRU 很有用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我使用该贴片测试了 TIDL、  
    您是否仅将 DRU 用于 TIDL?
    或者将 DRU 用于其他用途
    用途是什么?

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rahul T R:

    我们计划在图形的其他节点中使用 DRU。
    但是、我们现在已经制作了补丁、但我们的软件尚未更改、以便测试此补丁是否对我们有任何影响。 因此、已经过测试、此模型的 tidl 节点将使 C7 内核在使用此补丁后无法工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天通话的总结:

    -应用了补丁 6558.0001-j722s-c7x-Enable-UDMA-utils.patch 并且没有更改任何其他代码

    -然后、运行之前可行的情况将导致 C7x 内核崩溃。

    -一个模型可以工作,而另一个模型将在调用  tivxihighVisionProcess () 失败

    应用补丁后、需要进一步检查模型或应用程序方面是否有任何其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TommySong:

    您能否确认、您已经清理了 SDK 并在应用补丁后进行了编译

    创建 SDK_scrub
    构建 SDK -J16

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul

     电路板中已刷写了补丁编译。 但结果是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    我们不会发布一些 TIDL 源代码、而是将其发布为库
    这个库依赖于 DMA 实用程序
    我想这个库需要重新构建

    此功能是我们将于 5 月中旬发布的 11.0 版本的一部分、我建议使用此功能时迁移到 11.00

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    是否可以共享故障模型的模型工件(网络和 IO 容器)
    以便我最终重现问题?

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rahul:

    目前、我们的模型正在经历出站流程。
    同步消息时、我还发现 C7X 在验证 3D (WHC) 数据的副本时卡住了。 源数据将被篡改。
    附件是 log 和 testCase、当 C=2 时、第二个通道的源数据将被篡改、访问源数据时将出现死锁。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../464331.log.txte2e.ti.com/.../testCase.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    您可以尝试删除吗
    从 AppInit 调用 appUdmaTest()
    并尝试测试模型

    这将确认至少 MCU_PLUS_SDK/dmautils 更改是否正常

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的  Rahul:
    删除 appUdmaTest() 后、模型只能运行一个帧、并且在运行第二个帧时也会卡住。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    正如 Rahul 在这里建议的那样:

    我们不发布某些 TIDL 源代码、而是将其作为库发布
    这个库依赖于 DMA 实用程序
    我想这个库需要重新构建

    此功能是我们将于 5 月中旬发布的 11.0 版本的一部分、我建议迁移到 11.00 以使用此功能

    我假设 TIDL 库与打补丁的 DMA_utils 之间存在差异。

    另一种可能的解释可能是模型损坏了 DMA 切口并导致测试用例失败。  

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    在 Rahul 共享的补丁中、我看到通过 从 vision_apps\platform\j722s\rtos\common\app_init.c 文件调用 appUdmaTest API 来启用 UDMA 测试。 这在内部调用 appUdmaTestNDCopy API、此 API 使用索引 7 和索引 8 来执行 ND 复制。 对于 Index7、它使用 BCDMA 通道、但 对于索引 8、根据以下条件、它似乎使用 DRU 通道。 因此、我们正在使用一些 DRU 通道进行 ND 复制操作、我们能否禁用该测试、即本质上 在 vision_apps\platform\j722s\rtos\common\app_init.c 文件中注释掉对 appUdmaTest  的调用、然后再尝试运行 TIDL?  

    if (ch_idx>=(APP_UDMA_ND_CHANNES_MAX/2))

      udmaCreatePrms.use_dru = 1;
    }

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    我明白。 您之前提到过。 请勿使用 appUdmaTest API。 这一点之前已经过尝试、当我直接调用 TIDL 时、也就是在运行第二个帧时、也会发生相同的情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、xie JC、

    [引述 userid=“512804" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1432164/tda4ven-q1-how-to-use-the-c7x-s-dma-in-entry-sdk-10-0-update-a-patch-in-sdk-10-0/5772824 #5772824“]

    附件是 log 和 testCase、当 C=2 时、第二个通道的源数据将被篡改、访问源数据时将出现死锁。

    [/报价]

    您的测试脚本似乎甚至没有通过。  appUdmaTestNDCopy 是否与 Rahul 发送/修补的内容相同? 它看起来不一样。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jared、

    3D  DMA 副本也可以。 根据测试结果、由于之前经常出现打印和内存问题、测试结果被阻止。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    这是意味着 TIDL 问题已解决、还是仅意味着您已验证 DMA 副本?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jared、

    仅验证 3D DMA 副本。 TIDL 的问题在于、即使未调用 DMA 副本、该补丁也会存在。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    关于电子邮件中提到的问题:

    TI 专家 Jared 和 Rahul 开始查看您分享的模型。 在最初的尝试中,他们发现模型试图创建一个维度为 0 的张量,看起来不正确。 您能帮助检查并反馈任何修复或新车型吗?

    设计模型的工程师提供的反馈:

    模型中没有尺寸为 0 的张量。 创建张量应该是在他们的 SDK 中执行的操作。 我们看不到这一点。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 谢 JC:

    您能否分享用于测试模型的测试应用程序?
    当 Jared 尝试测试电子邮件中共享的模型工件时
    io buf 描述符显示第二个输入的 dims 为 0

    此致
    Rahul T r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rahul、

    已在电子邮件中提供了使用模型的演示、请查看。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 谢 JC:

    我没有收到电子邮件
    请检查一下

    此致
    Rahul T r  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul

    星宇柱已帮助您将其转发给您。 请检查它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    我尝试按照软件包中的说明操作、但在尝试构建 PERC.out 时遇到许多错误。

    $ cd /home/user/ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_00_00_05/vision_apps/apps
    $ tar -xzvf ~/xxx_demo.tar.gz
    $ cd ..
    $ make perc
    > many errors and failure

    我已经将日志附加到电子邮件中(以防它包含您不想发布到 E2E 的信息)、但  如果您需要、我也可以在此处共享日志。

    我还尝试使用 edgeai-tiovx-apps-test 测试网络二进制文件和 IO 描述符、但我发现第二个输入的维度为 0。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好  Jared、
    读取日志后、它会显示:所有警告都被视为错误。
    请将编译器设置为不将所有警告视为错误。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    单步执行代码、A 内核上的应用正在等待 C7x_1 内核上的事件完成。

    似乎存在故障。 当前正在尝试查找源。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jared、

    如何分析此问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    C7x 是由于虚拟地址(具体为 0x000000007EFFE0)导致 的页面故障。

    我目前正在尝试弄清楚为什么虚拟地址不在 TLB 中。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    您能否在 11.0 上测试您的型号?

    否则,您是否愿意共享您的模型(而不仅仅是工件),这样我们就可以尝试在我们这边编译它?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    目前、模型团队没有足够的资源来协助版本 11.0 的模型转换。 请在 10.0 版上解决此问题。
    目前没有计划将该项目升级到版本 11.0。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

    模型团队是否能够发送模型、以便我们可以在我们的端进行编译?

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的谢 JC:

     在 11_00_06_00 下成功编译并在仿真中运行 FCOS_R18_v25_v11_020_entry_dilation468_sim.onnx。   导入和推理文件与图像数据一起附加用于输入。

    编译:

    ========================= 【模型编译已启动】=======================

    模型编译将执行以下阶段:
    1.解析
    2.图形优化
    3.量化与校准
    4、内存规划

    ============================= 【版本摘要】=============================

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    | TIDL 工具版本| 11_00_06_00 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    | C7x 固件版本| 11_00_00 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    ONNX 模型 (Proto) 文件:/home/root/fcos_r18_v25_v11_0201_entry_dilation468_sim.onnx
    TIDL 网络文件:out/tidl_net.bin
    TIDL IO 信息文件:out/tidl_io_buff
    当前 ONNX OpSet 版本:11.
    =========================== 【优化已开始】============================

    -------------------------------- 优化摘要--------------------------------
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    |优化前的层|节点|优化后的节点|
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    | TIDL_EltWiseLayer | 2 |
    | TIDL_ConcatLayer | 5 | 5 |
    | TIDL_CLipLayer | 85 | 0 |
    | TIDL_ResizeLayer | 5 |
    | TIDL_ConvolutionLayer | 106 | 106 |
    | TIDL_PoolingLayer | 1 | 1 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    子图形中的节点总数:135.

    ========================== 【优化已完成】==========================


    ----- 在浮动模式下运行校准以收集张量统计量-----
    [==============================================================================] 100%

    ------------------------ 定点校准迭代[1/1]:-------------------
    [==============================================================================] 100%

    ==================== 【量化和校准已完成】====================

    ========================= 【已启动内存规划】==========================


    ---------------------------- 网络编译器跟踪------------------------------------
    成功分配存储器
    成功创建工作负载

    ========================= 【内存规划已完成】==========================

    正在重新运行网络编译器...
    ========================= 【已启动内存规划】==========================


    ---------------------------- 网络编译器跟踪------------------------------------
    成功分配存储器
    成功创建工作负载

    ========================= 【内存规划已完成】==========================

    ======================== 已成功编译的子图形=========================

    仿真运行:

    ./pc_dsp_test_dl_algo.out s:generate_fcs

    正在处理配置文件#0:generate_fcs
    ---------------------------- TIDL 过程的 REF_ONLY 流程-------------------------------

    # 0。 . t 1307.39 … … …

    器件运行:

    /TI_device_armv8_test_dl_algo_host_rt.out s:assemin_fcos_dev

    正在处理配置文件#0:assemin_fcos_dev
    应用程序:初始化...!!
    6426.719658 s:内存:初始化...!!
    6426.719717 s:MEM:初始化的 DMA 堆 (FD=5)!!
    6426.719870 s:内存:初始化...完成!!!
    6426.719888 s:ipc: init ...!!
    6426.753704 s : ipc:初始化...完成!!
    remote_service:初始化...!!</s>!
    remote_service:初始化...完成!!!
    6426.761609s:GTC 频率= 200MHz
    应用程序:初始化...完成!!
    6426.761712 s:vx_zone_info:全局启用 vx_zone_error
    6426.761721 s:vx_zone_info:全局启用 vx_zone_warning
    6426.761728 s:vx_zone_info:全局启用 vx_zone_info
    6426.62323 s:vx_zone_info:[tivxPlatformCreateTargetId:169]添加了目标 MPU-0
    6426.762468 s:vx_zone_info:[tivxPlatformCreateTargetId:169]添加了目标 MPU-1
    6426.762557 s:vx_zone_info:[tivxPlatformCreateTargetId:169]添加了目标 MPU-2
    6426.762643s:vx_zone_info:[tivxPlatformCreateTargetId:169]添加了目标 MPU-3
    6426.762657 s:vx_zone_info:[tivxInitLocal:202]初始化完成!!!
    6426.762672 s:vx_zone_info:全局禁用 vx_zone_info

    # network_init_time = 148.58(单位为 ms、c7x @1GHz)
    ---------------------------- TIDL 过程带有目标数据流

    # network_execution_time = 4.99(以 ms 为单位、c7x @1GHz)、其中 DDR_Bandwidth(读取+写入)= 1.65、17.48、19.13(以兆字节/帧为单位) … 应用程序:Deinit ...!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...!!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...完成!!!
    6426.887856 s : IPC: Deinit ...!
    6426.888901 s : IPC: DeInit ...完成!!
    6426.888931 s:内存:Deinit ...!!
    6426.888943 s:DDR_SHARED_MEM:Alloc's:21 alloc's、共 16073141 字节
    6426.888954 s:DDR_SHARED_MEM:FREE's:21 FREE's of 16073141 bytes
    6426.888968 s:DDR_SHARED_MEM:open 的:0 个 0 字节的分配
    6426.888981 s:内存:Deinit ...完成!!
    应用程序:Deinit ...完成!!

    e2e.ti.com/.../infer_5F00_fcos_5F00_dev

    e2e.ti.com/.../import_5F00_fcos

    e2e.ti.com/.../infer_5F00_fcos

    此致、

    Chris