This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:处理器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555108/am625-processor-selection

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:

你(们)好

我们计划在设计中使用 AM625x。 我们需要以下接口:

2 个以太网接口、1 个 EtherCAT 接口、2 个 CAN、4 个 RS232、2 个 SSI 接口、uSD、e MMC、USB、1 通道 ADC (0-10VDC)、2 通道 DAC (0-10V)

。 我们的客户提出了 AM5728。 我想知道、与 AM5728 相比、AM625x 是否是更好的选择。请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、

    感谢您的查询。 从特性要求的角度来看、这两种器件都满足除集成式 ADC/DAC 之外的所有要求、因此需要一种外部解决方案来满足该要求。 此外、两种器件的 EtherCAT 的工作方式略有不同。 AM625 支持作为 控制器/主器件的片上 EtherCAT。 如果使用 TI RTOS、AM57 支持将 EtherCAT 用作从站/外设。

    AM625 是一款更新得多的处理器、具有更低的功耗和更低的成本。 与 AM57 相比、我更倾向于这个方向。

    此致、

    Payam