This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:IMX335 摄像头上的视频闪烁

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554750/sk-am62a-lp-video-flickering-on-imx335-camera

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

工程师、您好:

我尝试将 IMX335 5MP USB 摄像头与 SK-AM62A 搭配使用。 运行 apps_python 应用程序时、输出视频中似乎闪烁。

当我移动近一点(小于 15 厘米)或通过将物体放置在靠近摄像机的位置进行检查时、此问题将消失、同时存在于保存的视频中。 已尝试同时更改输入和输出帧速率、但 OUT 没有变化。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您会不会介意共享一个显示闪烁的视频?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建中、

    您是否想共享一个显示闪烁的视频?

    这是视频

    e2e.ti.com/.../3678.sample2.mp4

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    您没有在 AM62A 上使用 ISP、对吧?

    您能否运行一个简单的 GStreamer 命令将摄像头流式传输到显示器并查看是否存在闪烁? 我想缩小问题的范围。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 建中、

    您没有在 AM62A 上使用 ISP、对吧?

    此视频使用内置 ISP、视频从 apps_python 保存。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajan,

    您是否可以使用 GStreamer 将视频保存到文件中并在此处共享?

    谢谢你。

    建中