This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P-ACD:要在 YUYV 中输出的 ISS 配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556495/tda2p-acd-iss-configuration-to-output-in-yuyv

器件型号:TDA2P-ACD


工具/软件:

您好、Brijesh、

感谢您为解决问题解决了以前的 ISS 配置。

我们使用 ISS CAL 接口获取 YUV 422、8 位格式帧作为输入、并配置为以 YUYV 422 格式输出。 但 我们仍然在 UYVY。
任何特定配置

以下是我们配置的参数

pPrm->outParams[Cnt].dataFormat = SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV;
pPrm->outParams[Cnt].inCsi2DataFormat = SYSTEM_YUV422_8B;
pPrm->outParams[Cnt].outBpp = SYSTEM_BPP_BITS16;
pPrm->outParams[Cnt].maxWidth = 1760;
pPrm->outParams[Cnt].maxHeight = 1400;
drvCalCfg->inFmt[streamId].pitu[0U]= 3520;

请告知我们、当输入为 YUV 422 格式时、是否可以从 ISS CAL 获得 YUYV 422 格式的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naidu:

    我认为 CAL 模块无法更改元件顺序。 如果您需要不同的订购方式、请 检查 传感器或 ISP 中是否可以这样做。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brijesh 提供的信息