This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何将 tda4 中的信息发送到同一块板上的 MCU、?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553368/tda4vm-how-can-send-information-in-tda4-to-mcu-on-the-same-board

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我的 tda4 开发板由 TDA4 和 TC397 组成、TDA4 用于物体、车道和传输检测、但我想将检测到的信息传输到 TC397、是否有相同的示例可以帮助我实现它?

TC397 通过 Enthernet 连接到 TDA4。  

SDK 为 08.06.00。

此致、

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于印度的公共假日、所有回复将延迟至下周。

    此致  

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的 tda4 开发板由 TDA4 和 TC397 组成、TDA4 用于对象、车道和传输检测、但我想将检测到的信息传输到 TC397、是否有相同的示例可帮助我实现它?

    TDA4vM 支持 CPSW2G 和 CPSW9G、以实现以太网功能。  
    我们还将 CPSW9G 的 ETHFW 模型集成到在 MCU2_0 内核上运行的视觉应用中。
    如果 TC397 连接到 CPSW9G 端口之一、您可以将数据从 MCU2_0 内核发送到 TC397。

    请分享有关哪个 CPSW 实例和端口已从 TDA4 连接到 TC397 的更多详细信息、以便为您提供更好的帮助?
    此外、哪个内核有要与 TC397 共享的信息、是 MCU2_0 内核还是 A72 应用内核?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    硬件框架就像下面的图片、图片是否会帮助您解决这个问题?

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    硬件框架就像下面的图片一样、图片是否会帮助您解决问题?

    以太网交换机(PCIe-以太网)似乎位于外部并通过 PCIe 连接到 TDA4。
    我希望您从 Linux 等 HLOS 上运行 PCIe、并具有如所示的网络接口 ethX  虚拟化。

    此时、您需要通过写入应用程序来通过以太网交换机的网络接口传输数据(检测到的信息)。 我们没有 SDK 提供任何参考。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在,我知道如何解决这个问题,非常感谢。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新、TI 是否需要任何支持。 如果没有、我们可以关闭该主题。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的帮助、该主题现在可以关闭。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认、即将结束主题。

    此致、
    Sudheer