This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】DRA821U-Q1:如何从 U-Boot 在 TI EVM 上从 CPSW5G 启用 RGMII2 接口?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556501/faq-dra821u-q1-how-to-enable-rgmii2-interface-from-cpsw5g-on-ti-evm-from-u-boot

器件型号:DRA821U-Q1
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

如何 在 U-Boot 中从 DRA821-Q1 SoC (TI EVM) 上的 CPSW5G 以太网开关启用 RGMII2 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开箱即用、在 DRA821 上、U-Boot 中仅启用 CPSW2G、CPSW5G 保持禁用状态。

    要 在 U-boot 中启用 CPSW5G(RGMII2 接口)、需要执行以下步骤。
    1) 禁用 CPSW2G 器件树节点、并在中启用 CPSW5G 节点 DTS 间隔。
    2) 在器件树文件中为 CPSW5G RGMII2 和 MDIO 线路添加引脚多路复用配置。
    3) CPSW5G RGMII2 通过 GESI 扩展卡进行路由、因此启用所需的引脚卡并探测驱动器。

    为 TI SDK 10.1 提供了一个补丁、以在 U-Boot 中启用 CPSW5G RGMII2 支持。
    补丁:
    e2e.ti.com/.../3288.patch_5F00_to_5F00_enable_5F00_cpsw5g_5F00_rgmii_5F00_u_2D00_boot.patch


    供参考的日志: