This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:BGA 布线和过孔布线

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555188/am62a7-q1-bga-trace-and-vias-routing

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

请为 AM62A74x 提供建议的布局、因为间隙 b/w BGA 焊球较窄、并且由于渗色、放置盲孔 b/w 对于汽车应用来说很难实现。 我明白这是可行的。 它会增加 PCB 制造成本吗?

如果我们保持在 1V8 供应,它是否可行?                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan Devaaaj、

    感谢您提供原理图。

    AM62A SK 设计文件是我们唯一使用的布局。

    您是否有机会查看迂回布线指南。

    由于间隙 b/w BGA 焊球很窄、并放置盲孔 b/w、因此对于汽车应用而言具有挑战性[/报价]

    您在哪里可以看到盲孔的使用?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sree、

    问题之一是我们在汽车应用中使用该 BGA 封装的焊盘尺寸。

    TI 是否具有适用于 AM62A74x 的建议焊盘尺寸?

    另外 btw 球对球,什么是推荐的盲孔尺寸?

    请发送 转义路线指南的链接

    此致、

    Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajan Devaaaj、

    谢谢你。

    SK 上没有任何盲孔。 你在 SK 上看到了其中任何一个吗?

    请参阅以下内容:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spruj81

    此致、

    Sreenivasa.