This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:无法访问 DAP(错误–1170)、"Test Connection"出现 SC_ERR_PATH_BROKEN 时失败

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555003/lp-am263-unable-to-access-dap-error--1170-test-connection-fails-with-sc_err_path_broken

器件型号:LP-AM263


工具/软件:

主题:  LP-AM263:无法访问 DAP(错误–1170)、SC_ERR_PATH_BROKEN 的“测试连接“失败

您好:

我正在开始使用新的 AM263x LaunchPad (LP-AM263)、但无法在 Code Composer Studio 中连接到目标。

我的设置:

  • 电路板:  AM263x LaunchPad (LP-AM263)

  • CCS 版本:  [例如、CCS 12.6 Theia ]

  • SDK 版本:  [例如、MCU+ SDK 10.02.00.13]

  • 操作系统:  Windows 11.

问题:

当我尝试调试任何工程(例如,来自   SDK 的 gpio_led_blink 示例)时、该过程失败、并显示以下错误:

代码
CS_DAP_0: Error connecting to the target: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 20.2.0.3536)

我已采取的故障排除步骤:

  1. 物理连接:  我已尝试使用多个 USB 端口和一条不同的 USB 电缆。 电路板正确通电。

  2. Windows 驱动程序:  我选中了“Device Manager“。 电路板正确显示为“XDS110 Class Application/User UART“和“XDS110 Class Auxiliary Data Port“、没有错误或黄色警告图标。

  3. 引导模式开关:  我已将引导模式开关 (S1) 设置为  OFF-OFF-OFF-OFF  在“无引导/JTAG“模式下、并在更改电路板后对其进行下电上电(拔下并重新插入 USB)。

  4. “测试连接“诊断:  我从目标配置 (.ccxml) 文件运行“Test Connection“实用程序。 测试失败、并显示以下错误日志:

代码
-----[An error has occurred and this utility has aborted]----

This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.

The value is '-233' (0xffffff17).
The title is 'SC_ERR_PATH_BROKEN'.

The explanation is:
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.
An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.
The target's JTAG scan-path appears to be broken
with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.

假设驱动程序正常工作且引导模式设置正确、则 SC_ERR_PATH_BROKEN   错误会提示硬件级问题。 这可能是 LaunchPad 的硬件故障、还是应该尝试任何其他软件/配置步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    引导模式开关配置不正确、请按照下图所示更正引导模式开关设置:

    SOP[3:0]=0100

    更改开关后对电路板进行下电上电、并再次尝试通过 JTAG 进行连接。

    此致、

    Brenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复先生,但我已经尝试了这种配置,但同样的结果  
    是否还有其他问题可以解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    感谢您检查引导模式开关。

    当目标器件进入错误状态时、通常会出现–1170 错误。 您能否确认是否正在对 AM263x(通过 USB-C 连接)和 XDS110(通过 micro-USB 连接)进行下电上电?

    测试 JTAG 连接时遇到的–233 错误表明 JTAG 连接存在低级问题。 请参阅以下调试指南:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brennan Hartigan

    感谢您的回复  
    是的、我正在使用 USB 和 C 连接为其供电、一旦完成、它就会点亮两个 LED。
    我看到一些文章展示了降低 JTAG TCLK 频率我用多个频率播放了错误说要降低它  
    我给定 1MHz 和 100Hz、这是最小值  
    也面临着相同的问题  
    我想知道硬件是否出了问题,可能性低,因为它的全新  
    我还将其切换为通过 SWD 模式进行调试仍然存在相同的问题、指示 SWD 失败的另一个错误代码与 JTAG 一样  
    我发现了一些令人惊异的事情,它的调试一段时间,并且每次它到达 r5_3 部分时它都会崩溃,为我提供了这个错误  

    此致、
    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Brennan Hartigan

    “我的 XDS110 调试探针连接到目标器件时遇到问题。 我尝试了以下调试步骤:将 XDS110 固件更新为 3.0.0.38、重新启动 CCS Studio、对电路板进行下电上电、并将 TCLK 频率从 5MHz 调整为 1MHz、甚至是 100Hz。 尽管进行了这些努力、我仍然收到错误消息“Error connected to the target:(error –1170 @ 0x0) unable to access the DAP“。 调试会话将开始一小部分时间、我看到电路板上的红灯闪烁、但无法建立稳定的连接。 我还尝试了检查信号完整性和 JTAG 电缆、但到目前为止、没有解决方案可以起作用。 任何进一步的帮助或指导都将非常感谢!“

    此致、
    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhiram、

    您能否确认、除了连接到 XDS110 的 USB micro 连接器外、您还为 USB-C PWR 提供至少 15W 的电源 (5V 3A)? 另外、请先连接 USB-C 电源、然后连接 USB Micro 来实现 XDS110。

    [引述 userid=“667437" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555003/lp-am263-unable-to-access-dap-error-–1170-test-connection-fails-with-sc_err_path_broken CCS 版本:  [例如、CCS 12.6 Theia ]

    我有点困惑您使用的是什么版本? CCS 12.6 基于 Eclipse。 CCS 20.x 基于 Theia。  

    请确认以上两项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki  

    这确实是电源来的问题,我使用了一个单独的适配器和稳定的电源解决了这个问题。 感谢你的帮助  

    此致、

    Abhiram