This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:OV5640 摄像头传感器输出图像。

Guru**** 2560250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554626/sk-am62-sip-ov5640-camera-sensor-outputting-buggy-image

器件型号:SK-AM62-SIP


工具/软件:

大家好:

我们在此处访问 AM62X 学院时收到错误显示: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ATwtsfUx0sv.24yK9KmHcQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST 

-

使用的硬件:  

AM62SIP EVM、

OV5640: Digilent Pcam 5C 摄像头

使用的软件:

默认 armbian 映像:tisdk-debia-Trixie-am62xxsip-evm-11.01-Armbian-25.08.img

uEnv.txt 包含:ti/k3-am62x-sk-csi2-ov5640.dtbo  

-

运行 2 个命令后  

1. systemctl stop weston

2. gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 ! 视频/x-RAW、宽度=640、高度=480、格式=UYVY! kmssink driver-name=tidss force-modesetting=truez

-

GStreamer 时钟将开始、显示将输出图像、但这是一个完全损坏的图像。  

我们使用两个此类传感器验证了这一点。  

图片如下:

-

此传感器是否有其他人出现此问题? 根据学院的介绍、该传感器应该已经与此电路板开箱即用。

任何和所有的帮助都将非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们看看这是显示问题还是摄像头问题。

    您是否可以使用 videotestsrc(而不是“device=/dev/video0)重新运行 gstreamer 流水线