This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:连接 2 个 Arducam V3Link 解串器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553667/sk-tda4vm-connecting-2-arducam-v3link-deserializer

器件型号:SK-TDA4VM


工具/软件:

大家好、我们希望使用 https://www.arducam.com/arducam-v3link-camera-kit-for-ti-development-boards.html 这一个来为 SK-TDA4VM 提供 8 个摄像头输入。

我们能否 从 SK-TDA4VM 下载 MIPI CSI 输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    已分配给 Brijesh。  由于印度假日,他的回应可能略有延迟。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、等待解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    是的、这样可行。 但是、您需要确保连接正确无误。 SK-TDA4VM 具有 15 引脚 CSI 连接器、而不是 22 引脚 CSI 连接器。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jared McArthur ,如果我们有连接适配器,你可以帮助我们使软件工作,在设备树等方面...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betul:

    您应查看已有的设备树以获取灵感: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti 

    如果您需要进一步的帮助、可以在此处发帖。

    此致、
    Jared