This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:LPDDR4 的 Shmoo 图。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554608/am62p-shmoo-plots-for-lpddr4

部件号:AM62P


工具/软件:

你能否解释一下下图的细节:(一)纵轴和横轴是什么意思? (b) 颜色编码标准是什么? (c) 如何获得数字评级? 还有其他意见吗? “谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看用户手册(DDR 裕度分析工具用户手册)、我回答了我自己的问题。 仅完成第一个介绍页 — 剩余信息何时可用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认所使用的处理器?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62P54AOMHIAMHR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    温和仅供参考、该图来自 Jacinto 器件工具的一个版本。 支持 AM62P 的版本位于以下位置: https://www.ti.com/tool/download/DDR-MARGIN-FW

    尽管这张图片是用读眼图还是用写眼图表示、但两者的功能基本相同、但输出本身在上略有不同:

    1) 每个垂直节拍都是 DDR IP 或 DRAM 中不同的 DQ VREF 设置、这些设置可以大致转换为 VDDQ 的百分比。 每个水平节拍都是与时钟周期百分比相关的不同延迟设置。

    2) 它的颜色编码的故障率,这是每个框中的数字。 绿色->红色、以提高故障率为单位。

    3) 数字是通过芯片测量获得的。 此 Excel 报告从脚本生成、脚本从器件上运行的固件获取输出。 固件将测试 VREF 和延迟的各种组合、然后报告在每个测试的组合中看到了多少失败数据。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否计划完成有关 Jacinto 或 Sitara 工具的用户指南?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    不幸的是,我没有任何日期,但是的,最终会有完成的文件。 目前开发的主要重点是将工具交给客户、并确保我们当前和未来的所有器件都能在 我们看到的各种客户用例中获得支持。

    此致、

    Lucas