This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:使用 OpenCL 调用 TDA4VH 中的 GPU

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542829/tda4vh-q1-using-opencl-to-call-the-gpu-in-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您好! 我们的团队目前正在使用 TDA4VH-Q1 器件、其 SDK 版本为 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_00_01_01。 我们希望将环视拼接算法部署到器件的 GPU 上。 该算法已基于 OpenCL 开发。 但是、我们不确定如何使用 OpenCL 调用 TDA4VH-Q1 上的 GPU 并在其上部署我们的算法。 请提供具体的示例代码来帮助我们完成此流程吗?

期待您的答复!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我想我们应该提供一些示例文档来帮助指导您使用 OpenCL。 我将与团队讨论、然后返回给您。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在 SDK 9.0 中、OpenCL 未启用。 能否在 11.0 SDK 上部署 SRV 应用程序? 11.0 是我们启用此功能时的情况、因此在这方面运行将会更加轻松。

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    您好! 我们的团队目前正在使用具有 SDK 版本 11.0 的 TDA4VH 器件。 我们想将环绕‑视图拼接算法部署到器件的 GPU 上。 该算法是使用 OpenCL 开发的、但我们不确定如何使用 OpenCL 瞄准/调用 TDA4VH GPU。 您能否提供具体的示例代码来帮助我们完成此过程、并告诉我们如何进行编译?

    我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    您好! 我们的团队目前正在使用具有 SDK 版本 11.0 的 TDA4VH 器件。 我们想将环绕‑视图拼接算法部署到器件的 GPU 上。 该算法是使用 OpenCL 开发的、但我们不确定如何使用 OpenCL 瞄准/调用 TDA4VH GPU。 您能否提供具体的示例代码来帮助我们完成此过程、并告诉我们如何进行编译?

    我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的团队目前正在使用具有 SDK 版本 11.0 的 TDA4VH 器件。 我们想将环绕‑视图拼接算法部署到器件的 GPU 上。 该算法是使用 OpenCL 开发的、但我们不确定如何使用 OpenCL 瞄准/调用 TDA4VH GPU。 您能否提供具体的示例代码来帮助我们完成此过程、并告诉我们如何进行编译?

    我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    让我咨询开发团队、看看我们能否提供任何示例。 这应该是相当标准的。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问现时是否有任何进展?

    谢谢、

    Tian L.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:  

    您只需使用 gcc 在目标上编译 OpenCL 代码。 如果您需要 OpenCL 开发头、则需要将其从 Yocto-sysroot 中提取、因为我们在 SDK 版本中没有提供开发头。 此外、目标只有 Imagination GPU ICD、因此 CL_DEVICE_TYPE_GPU 将仅返回一个 GPU 器件。

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    您有任何示例代码吗? 我们一直在努力不断地执行这项决议、但遇到了许多问题。 如果您能提供示例代码、这将对我们的工作非常有帮助。

    谢谢、

    Tian L.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:  

    我没有立即验证和分享的任何示例、但我将查看。 由于其他正在执行的任务、预计需要延迟验证。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    如何检查 TDA4VH SDK 11.0 上的实时 GPU 利用率?

    谢谢、

    Tian L.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:  

    您可以通过几种方法来验证实时 GPU 利用率。 对于一个、您可以使用 imaginations PVRTune 服务器和客户端软件。 这将为您提供非常深入的各种 GPU 指标 (https://developer.imaginationtech.com/solutions/pvrtune/)。

    第二种非常简单地查看 GPU 利用率的方法是编写位于中的文件 /sys/kernel/debug/pvr/status

    谢谢您、
    Sarabesh S.