This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:R5F ECC 为 TCM 默认状态

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556707/dra829j-r5f-ecc-of-tcm-default-state

器件型号:DRA829J


工具/软件:

您好的团队、

我目前正在开发  引导加载程序(在 MCU_R5_0 中运行)、需要说明与 TCM ECC 有关的信息。

  •  ROM 代码是否默认激活 ATCM 和 BTCM 的 ECC?
  • 是否应确保在引导加载程序初始化期间激活 ECC?
  • 我们可以读取和更改 ECC 状态吗? (例如,使用 SciClient)

注意:
我的理解是 ROM 激活 TCM ECC。
我检查了所有 R5 并且 ECC 已全部激活(在引导加载程序阶段) 、并且我可以在初始化 TCM 存储器之前看到随机值(填充 0)、我假设这些存储器来自 ECC。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    SDL 提供了一个测试应用程序、用于在 ATCM 和 BTCM 上执行 ECC。 请参阅 SDL/TEST/ECC/ECC_SDL 中的 SDL_ECC_TEST 应用、该应用演示了 ATCM 和 BTCM 存储器的 ECC 测试。

    此致、

    Josiitaa