This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM6231 DDR 检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555574/am623-am6231-ddr-check

器件型号:AM623


工具/软件:

我想确认 AM6231 的当前 DDR 配置参数。 是否有方法检查它们、或者它们都已在源代码中修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62x) 更改 DDR 配置

    此工具需要用于任何新的电路板设计和存储器。  该工具输出可内置到引导加载程序中的源代码。  更多信息、请参阅工具中的自述文件链接   

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不打算作修改。 我们的原始 bin 文件不包含任何其他打包的参数更改、但我想在其中提取当前参数进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、然后您可以通过选择合适的电路板来检查工具中的电流参数。  这将反映源代码配置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我无法从源代码中提取当前参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看源代码并与 TRM 中的寄存器定义进行比较、这些定义在每个寄存器中都具有参数描述。   

    此致、

    James