This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS20 已离线安装、无法调试项目

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554724/ccstudio-ccs20-offline-installed-cannot-debug-projects

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65XC2000WARE

工具/软件:

启动调试工程时、 接口卡在“正在启动 CCS 调试会话:正在初始化寄存器数据库...“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能提供更多详细信息吗? 哪个确切的 CCS 版本? 什么是主机操作系统? 正在使用哪个设备? 您是否尝试从 SDK 调试示例工程?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS20.2.0、

    WIN11 24H2、

    LAUNCHXL-F28P65X

    这些工程是从 28002x ADC_ex1_soc_software、C2000ware_5_04_00_00 导入的

    工作计算机无法连接到外部网络;此软件脱机安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在离线时调试同一个工程、因此我认为不需要在线。

    任何启动调试会话的尝试是否都会失败? 它是否曾经在这台 PC 上工作过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,它永远不能在这台 PC 上工作,CCS12.8 在它上工作的很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试对步骤 10.5.2 和 10.5.3 进行故障排除:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_troubleshooting.html#debug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试上面的步骤,他们不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PC 上运行哪种安全软件?