This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:对 XDS110 进行编程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554240/lp-xds110-programming-xds110

部件号:LP-XDS110


工具/软件:

您好的团队、

此查询适用于 AM62x 或 AM64x

我有一个客户将 SK 上的 XDS110 实现复制到定制电路板上。

客户正在寻找有关 XDS110 芯片编程的指导。

如果您有一些指导、请告诉我。

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    若要手动对 XDS110 调试器进行编程、请按照以下文档中所述的步骤操作。

    请参阅 manual-update-xds110

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、  

    谢谢你。

    该查询与在 SK 上使用 XDS110 有关。 请参阅以下页面

    XDS110 调试器

    TM4C1294NCPDTT3R

    相同的程序是否有效?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、此过程应适用于所有 XDS110 类调试器。 我会将此查询路由到 CCS 团队进行确认。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、此过程应适用于所有 XDS110 类调试器。
    我会将此查询路由给 CCS 团队以确认相同。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的支持。

    此致、

    Sreenivasa.