This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:在 DCC AWB 插件中曝光

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555835/am62a7-exposure-in-dcc-awb-plugin

器件型号:AM62A7


工具/软件:

默认值为 4000、

是动态的还是固定的?

我是否需要更改曝光度?

此致、

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及、如何在 DCC 工具中启用自动曝光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng 先生、

    调优 AWB 时、您不需要在 GUI 中设置曝光、增益、光圈。 您需要确保图像正确曝光、既不是太暗(曝光不足)、也不是太亮(曝光过度)。

    如何在 DCC 工具中启用自动曝光?

    参阅 AM6xA ISP 调优指南第 9.2.4 章“曝光控制“。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    我只需要使用 DCC AWB 插件中的默认值吗?

    此致、

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 您无需触摸 曝光、增益、光圈。