This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:支持 V-LD3 雷达传感器的 SDK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, AM62L, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555859/am62l-sdk-support-of-v-ld3-radar-sensor

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他部件:MMWAVE-L-SDKIWRL6432

工具/软件:

HII、  

我正在使用 AM62L 电路板、并想将 V-LD3-RFB 雷达传感器连接到电路板。 TI 网站上的 MMWAVE-L-SDK 部分下提供了两个 SDK (MMWAVE-L-SDK软件开发套件 (SDK)| TI.com):

  1. MMWAVE-L-SDK

  2. MMWAVE-L-SDK –6

您能否说明哪个 SDK 支持将 V-LD3 雷达传感器与 AM62L 电路板配合使用?

此致、  
参数



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parv

    我们尚未使用 AM62L 和毫米波 SDK 完成任何硬件或软件测试。 我已将此主题移交给雷达团队、看看他们是否可以就此提供任何通用指导。  

    您的应用用例是什么?您使用哪些电路板来测试此用例? 您如何连接电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、  

    应用用例:人员检测
    RFBeam 板/模块:包含 TI 芯片组 IWRL6432 的 V-LD3
    我们的系统:运行 Linux 的 ARM Cortex A-53
    我们系统与 V-LD3 之间的接口:UART

    此致、
    参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parv、

    对于 6432 芯片组、我们建议首先尝试 MMWAVE-L-SDK (05.XX.XX) 中的运动和存在演示

    https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-L-SDK

    安装后:

    来源: C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_04_00\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection

    指南和其他配套资料:  

    http://dev.ti.com/tirex/local?id=motion_and_presence_detection_users_guide&packageId=radar_toolbox

    C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_04_00/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html

    此致、

    Pedrorm