This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何使用 J722S EVM + SN65DSI86 + ti-linux-kernel 显示 DP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, J722SXH01EVM, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554333/j722sxh01evm-how-to-display-dp-with-j722s-evm-sn65dsi86-ti-linux-kernel

器件型号:J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件:AM67SN65DSI86

工具/软件:

大家好!

我们目前正在评估 AM67 上的 DisplayPort 输出 (J722SXH01EVM)。
目前、HDMI 显示正常、但 DP 不显示图像。

・环境
-板:J722SXH01EVM
-监测: www.amazon.co.jp/.../
- DP 电缆: www.amazon.co.jp/.../
- Root FS:演示版 SD 卡(不支持 DP)、用定制的 ti-linux-kernel 替代内核/dtb
-内核: TI-Linux-kernel (branch ti-linux-6.12.y, commit ID: e6ed2862fe19bd0c8901ecfaa15a3805209d40bd, tag : 11.01.06)

・问题
software-dl.ti.com/.../DSS7.html
参照以上内容、我尝试使用 modetest 和 kmstest 将视频输出到显示器。
使用 HDMI 时、显示与上述过程相同的色条、
但使用 DP 时、屏幕上会显示‘No video signal available’(无视频信号可用)信息、并且屏幕上没有变化。
以下日志是使用 DP 输出的、但这是与 eDP 表引用相关的回退、与 DP 操作无关。
*错误*表中没有匹配的 eDP 速率;回退

•问题
(722S EVM + SN65DSI86 + ti-linux-kernel) 上是否有适用于 DP 显示的过程手册?
如果有除 modetest 或 kmstest 以外的任何推荐工具可供显示、请告知我。

如果您能提供答案、我将通过私人消息发送日志。
如果您需要任何其他日志、请指定(我可以根据需要提供完整的 dmesg 日志等)。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    已发布的 SDK 目前不支持 DP 显示、应在即将推出的 11.1 SDK 中验证。 请立即继续使用 HDMI、直到新版本发布。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takuma-San、

    ・SDK 11.1 将于何时发布?

    ・您能否告诉我们您可以透露有关 DP 显示屏的哪些信息?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    应该在 9 月中旬。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takuma-San、

    感谢您的答复。

    是否有任何 11.0 SDK 目前不支持但 11.1 SDK 将支持的摘要?
    任何可以披露的信息都是可以的。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我们的软件路线图是 NDA 材料。 如果您拥有 TI FAE 或销售代表、请联系他们、让他们向业务部门提出申请。

    此致、

    Takuma