This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:该工程没有目标配置文件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556959/ccstudio-the-project-does-not-have-a-target-configuration-file

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

尊敬的 Champs:

我在使用“Start less-Debug“访问调试时遇到问题。  错误消息是“This project not have a configuration file“、如下所示。  运行“调试工程“时、工程中的.ccxml 文件运行良好。  请检查此问题的原因。
我使用的是 CCS 20.2.0.12_1.8.0 和 F29x SDK v1.01。

谢谢、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    看起来您正在使用多根环境。 在使用多根工作区环境时、我偶尔也遇到过与您报告的问题相同的问题。

    如果您在单个根环境中打开该文件夹、它是否起作用?

    您是否还可以尝试删除文件夹中的现有 launch.json 文件、看看这样是否有帮助?

    谢谢

    Ki