This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:适用于主板的 eMMC 配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557135/am623-am623-emmc-configuration-for-the-main-board

器件型号:AM623


工具/软件:

我的电路设计使用 AM6234 作为主 IC、与 THGAMVG7T13BAI eMMC 卡配对使用。 但是、由于我公司需要第二来源解决方案、我将 SDINBDA6-16G 确定为替代方案。

我通过更换先前正常工作的电路板上的 THGAMVG7T13BAI 测试了 SDINBDA6-16G、但我目前遇到了使其正常工作的问题。 如果您有任何反馈或建议、我将不胜感激。

命令

EEPROM cust_eth_mac=00:e0:db:8e:b9:46
按任意键停止自动引导:0
=> mmc partconf 0 1 1 1.
=> MMC bootbus 0 2 0
设置为 BOOT_BUS_WIDTH = 0x2、RESET = 0x0、BOOT_MODE = 0x0
=> MMC rst-Function 0 1.
=> setenv mmcdev 0
=> setenv bootpart 0:6
=> setenv rauc_launch “"</s>“
=> saveenv
正在将环境保存到 MMC ... 正在写入冗余 MMC (0)... MMC:块编号 0x3100 超过最大值 (0x2000)
失败
失败  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将环境保存到 MMC... 正在写入冗余 MMC (0)... MMC:块编号 0x3100 超过最大值 (0x2000)

    该 eMMC 卡仅具有 4MB 引导分区、因此当尝试在超出卡大小的块偏移 0x3100 处写入时、saveenv 命令会失败。