This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:imx219_set_ctrl 调用的详细信息

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555662/am62a7-details-of-imx219_set_ctrl-call

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在 imx219.c 中传递给 imx219_set_ctrl 函数的 ctrl->id 参数是什么? 是否可以自动递增?
它是由 ISP TUNNING 调用的吗?
当 ctrl->id == V4L2_CID_exposure 时、ctrl->val 的值代表什么?

此致、

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用三到四个通道 (LCG、HCG、SPD、VS) 进行曝光和增益测量。

    如何将传递的 ctrl->val 转换为可供这些信道使用的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Menge Ke、

    ctrl->idimx219_set_ctrl函数中的参数是特定摄像头控件的唯一标识符、由 V4L2(Linux Two 视频)框架定义。 它不会自动递增。 imx219_set_ctrl函数本身是驱动器侧实现、用于处理用户更改特定控件的请求。 虽然它是 ISP(图像信号处理器)控制流的一部分、但它不由 ISP 调优过程本身直接调用、而是由管理 ISP 的软件直接调用。 当ctrl->idV4L2_CID_EXPOSURE时、ctrl->val以微秒为单位表示曝光时间。