This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:am67evm 引导失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556506/am67-am67evm-boot-failed

器件型号:AM67


工具/软件:

你(们)好

我按照 TI 官方指南安装 SDK 并将预编译的映像加载到 SD 卡上。

您可以帮助我查看我的工作流程、看看是否有任何导致 EVM 无法启动的错误步骤?

环境

Ubuntu 22.04

设备:xj722s5a amw (am67 EVM)

构建和加载映像步骤

  1. sudo -s
  2. 在/opt/下安装 SDK
  3. setup.sh
  4. 制造  
  5. 创建 Linux
  6. CD 盒  
  7. ./create-sdcard.sh (SD 卡包括 root 和 boot pattion
    我尝试使用命令行和 Balena 来创建 SD 卡
    我使用的图像:tisdk-default-image-j722s-evam.rootfs.tar.xz
  8. 使用 pinconcom  
  9. sudo picocom -b 115200 -r -l /dev/ttyUSB0(查看日志,它滞留在引导流程中)
    它保持重复第一个初始未进入下一步骤
    然后再次选中 boot 文件夹 include tiboot3.bin/ tispl.bin / u-boot.img

----------------------------

错误日志

Seamus@linux-pc:/opt/ti-processor-sdk-linux-am67-sk-11_00_10_01/board-support/prebuilt-images sudo picocom -b 115200 -r -l /dev/ttyUSB0
Seamus 的[sudo]密码:
picocom v3.1

端口是:/dev/ttyUSB0
FlowControl:无
baudrate 是: 115200
奇偶校验为:无
数据库是: 8.
停止位为:1.
逃生是: C-A
本地回波是:否
noinit 为:否
不重置为:是
Hangup 是:不
nollock 为:是
send_cmd 为:sz -vv
receive_cmd 是:rz -vv -E
IMAP 是:
OMAP 是:
EMAP 是: crlf, delbs,
日志文件为:none
initstring:无
exit_after 为:未设置
出口是:否

键入[C-A][C-h]以查看可用的命令
终端就绪
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过
[IPC RPMSG ECHO]版本:ReL.MCUSDK.09.00.00.16 (2025 年 3 月 19 日 10:50:35):
Sciserver Testapp 建立于:三月 19 2025 10:50:19
Sciserver 版本:11.0.0-REL.MCUSDK.11.00.00.05 以上
RM_PM_HAL 版本:v11.00.09
正在启动 Sciserver… 通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    ./create_sdcard.sh (SD 卡包括根和引导模式

    运行 create-sdcard.sh 时、您是否选择了选项 1(“从 SDK 安装预编译映像“)?  如果没有、 您能否再次尝试从 SDK 的 bin 文件夹运行脚本、并在出现提示时选择选项 1。 如果这对我有帮助、请告诉我

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67/11_00_10_01/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html#create-sd-card-with-default-images-using-script

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    是的、我选择选项 1、它直接将我传递到文件系统文件夹。

    然后在 SD 卡中选择 tisdk-default-image-j722s-evm.rootfs.tar.xz 作为映像。

    我知道这个图像是从 ti 提供的、即使我做 make 命令、对于此图像应该没有任何变化。

    正确吗? 或者、如果我执行任何操作都会更改此默认映像?

    THX  

    Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    好消息、我将 WIC 映像加载到设备后、它最终会显示如下所示的一些信息。

    对于此日志、由于 FW 的版本不同、SPL 最初似乎已成功。

    所以,我们如何找到正确的 tispl, boot tuboot , tiboot3.no。

    U-Boot SPL 2023.04-ti-gd2612223375a (2024 年 3 月 13 日 — 19:15:42 +0000) SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.0.6--w2023.01-j722s (Kool Koa') 尝试从 MMC2 U-Boot SPL 2023.04-ti-gd26122233375 a(固件版本 0x0009) 通知:bl31:v2.10.0(发行版):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty 通知:bl31:构建:16:09:05,2024 年 2 月 9 日通知:升级固件以关闭功能错误:未获得响应(–19) 错误:传输发送失败(–19) 错误:无法查询固件功能(–19) w2023.01-j722s (Kool Koa') SPL 初始栈使用情况:17064 字节尝试从 MMC2 身份验证引导通过身份验证通过身份验证通过身份验证通过身份验证通过在 ARM64 内核上启动 ATF… 通知:bl31:v2.10.0(发行版):v2.10.0-367-g00f1ec6b87-dirty 通知:bl31:构建版:16:09:05,2024 年 2 月 9 日通知:升级固件以关闭电源功能错误:获取响应失败(–19) 错误:传输发送失败(–19) 错误:无法查询固件功能(–19)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的支持。 我错过了电压输入规格 60W 3A。

    然后、 使用正确的输入电流切换引导分区中的 u-boot.img/tiboot3.bin/tispl.bin。

    它终于成功了。

    THX

    Will