This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:未使用的引脚连接:CSI 信号

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556668/am62p-unused-pin-connection-csi-signals

部件号:AM62P


工具/软件:

我们的应用中使用了 AM62P54、带或不带摄像头。

在电路板上、CSI 信号始终路由到 连接器、但并非在我们连接了摄像头的所有应用中都是如此。

是否可以将 CSI 信号路由到未连接到的连接器?

还是应该在未使用的连接器中插入“端接电路“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    根据数据表、如果不使用 CSIRX0、则将其保持未连接状态。 在您的情况下、可以将 CSI 信号路由到未进一步连接的连接器。

    此致、

    Luis Parga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 — 这对我们的使用案例来说是完美的:-)