This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:使用第三方库时会出现 STDC++版本问题。

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548623/sk-tda4vm-stdc-version-issues-occur-when-using-third-party-libraries

器件型号:SK-TDA4VM


工具/软件:

您好 TI 专家:
     我现在有一个由第三方  libusbcanfd.so 提供的图书馆 ,当我使用它时会有问题,如下所示
     /usr/lib/gcc/aarch64-linux/9.2.1/../../../../aarch64-linux/bin/ld:/usr/lib/gcc/aarch64-linux/9.2.1/../../../libusbcanfd.so:未定义对的引用 std::chrono::_V2::system_clock::now()@GLIBCXX_3.4.19
      “string /usr/lib/libstdc ++.so.6 | grep GLIBCXX“的结果 是 GLIBCXX_FORCE_NEW GLIBCXX_debug_message_length   
     那么如何解决这个问题呢? SDK 0806
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用 Docker 容器来避免此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    不确定示例、您能否与库提供商联系以了解此 库的要求?

    此致、

    Brijesh