This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:如果启用以太网配置、则内核无法引导以登录控制台

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549550/am62p-kernel-cannot-boot-to-log-in-console-if-ethernet-config-is-enable

部件号:AM62P


工具/软件:

大家好、TI 专家。

我们使用 AM62P 定制板

启动内核时、发生以下错误、内核无法登录控制台中

如果我们删除与以太网相关的配置或将其更改为模块、内核可以正常启动

您能帮我检查一下问题是什么吗?

完整日志文件:

e2e.ti.com/.../filelog.txt

谢谢、

(续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:  

    请问您使用的是哪个 Linux SDK 版本?  

    我还注意到、在引导日志中、您的 PHY 驱动程序是未知的、如果您未启用 PHY 驱动程序、通常会出现这种情况。 您是否在内核配置中还启用了 PHY 驱动程序?

    [    2.520887] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver unknown
    [    2.528750] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[1]: device 8000f00.mdio:01, driver unknown

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    感谢您的答复。

    如果我 启用 PHY 驱动程序、则会发生类似的错误:

    (续)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:  

    对延迟的回复表示歉意。

    您的定制电路板是否具有用于为 AM62P SoC 供电的 PMIC? 如果是、当内核发生错误时、您能否在启动过程中检查从 PMIC 到 SoC 的电源、以查看电源是否处于 AM62P 数据表中所述的可接受范围内?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    当我删除以下配置时、该问题已解决:  config_drm_fbdev_emulation

    (续)