This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:未使用的引脚连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556664/am62p-unused-pin-connection

部件号:AM62P


工具/软件:

我们不希望将 RTC 晶体(WKUP 时钟信号)连接到我们的处理器。

我们应该如何处理 WKUP_LFOSC0_XI WKUP_LFOSC0_XO (焊球 A7 和 A8)?

在没有 WKUP 时钟信号的情况下运行 AM62P 时、有什么限制?

不想使用慢速时钟晶体的主要原因是、我们有一个专用的实时时钟 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael Frey,

    感谢您的查询。

    请参阅 AM62P 数据表的以下部分:

    6.12.4.1.5 未使用 WKUP_LFOSC0

    请参阅以下常见问题解答、其中包含常见配套资料的链接

    (+)【常见问题解答】AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计–入门配套资料 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    在没有 WKUP 时钟信号的情况下运行 AM62P 时有什么限制?

    精确的 32.768K 时钟将不可用。

    由于您有外部 RTC IC、因此不应担心使用 32K 的问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前使用的是 Rev. A 数据表、非常感谢您向我介绍该数据表的新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您确认您使用的是较旧的数据表版本。 如果您对未使用的引脚还有其他疑问、敬请告知。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael Frey,

    请注意、最新版本刚刚发布。

    请使用以下版本。

    SPRSP89B–2023 年 12 月–2025 年 8 月修订

    此致、

    Sreenivasa.