This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:尝试克隆时出现代理错误 502;Arago'存储库

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556648/am3359-proxy-error-502-on-trying-to-clone-arago-repository

器件型号:AM3359


工具/软件:

我是第一次使用。 一家供应商告诉我们、工具集需要使用 Yocto 5.0 LTS (scarthgap)、并提供了执行此操作的命令列表。 但我已经在第一步斗争:

Yocto:5.0 LTS(红色缝隙)

$ git clone https://git.ti.com/git/arago-project/oe-layersetup.git Yocto

$ CD Yocto

$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-scarthgap-10.01.10.04-config.txt

$ cd 版本

$ nano/vi conf/setenv

  导出 Arago_RT_ENABLE=1

$。 conf/setenv

$ bitbake-layers 附加层

$ nano/vi conf/local.conf

  机器?=“AM335x"</s>“

$ bitbake -k tisdk-tiny-image

我刚刚创建了一个帐户、因为我认为可能需要登录才能下载。 没有区别。 感谢您的建议我需要做什么来安装存储库。

非常感谢您的高级培训、

Ludo Houben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludo:

    您现在可以重试吗? 我不确定这是否相关、但 git.ti.com 昨天下午晚些时候停机、几小时前重新上线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Bin Liu

    我现在可以克隆该 repositor :-) 谢谢你指出了服务器的问题……没想到那个;-)  

    应届毕业生

    Ludo