This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:需要 DPI RGB24 LCD 接口指南

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556851/am62p-dpi-rgb24-lcd-interface-guide-required

部件号:AM62P


工具/软件:

您好、AM62P Champ!

由于许多最新的芯片组不支持 RGB24 LCD 接口、我们的工程面临着一个困难时期。 我们的客户端选择 TI AM62P 是因为它支持 DPI 模式、但没有移植指南、这使得事情变得非常困难。 我们将此线程作为父线程的延续、希望您能为我们提供 DPI 接口指南。

以下是一个客户端当前移植状态的更新。 请提供您可以帮助我们的指导。

  1. PWM/LCD

  • 使能引脚:为了避免混淆、电路被强制启用并以 100% PWM 运行。

  • 背光:始终启用。

  1. R/G/B

  • PIN 重新确认:未发现问题。

  1. VSYNC/HSYNC/PCLK/DE

  • 在示波器上观察到正常波形。

  1. R0-R7、G0-G7、B0-B7

  • 示波器上未输出任何数据。

  1. 个人意见:TI 应用手册 — AM62P DSS 概述文档

  • 4 软件配置

  • 4.4 DPI/HDMI:HDMI 指南有详细记录、但没有 DPI 指南

  • 需要此器件的指南。

我还附上了最终状态的引导日志和 DTS 值以供您查看。

e2e.ti.com/.../k3_2D00_am62p5_2D00_sk_2D00_0824.zip

此致、  

插孔