This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:vpac 如何处理 ox03c10 12 位 (PWL) 组合 HDR(4 次采集)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556667/tda4vl-q1-how-the-vpac-process-the-ox03c10-12bit-pwl-combined-hdr-4-captures

器件型号:TDA4VL-Q1


工具/软件:

TI 专家 μ、

对于 0x03c10 CMOS 传感器、它输出 20/16/14/12 位 (PWL) HDR(4 次捕捉)的组合

问题 1:

vpac 如何处理 ox03c10 组合 HDR(4-捕捉)输出的图像帧? 它是否会检查长曝光帧、中曝光帧和短曝光帧?
请告诉我们 vpac 模块如何处理 x03c10 组合 HDR(4-捕捉)输出的图像帧的详细过程?

问题 2:

TI 传感器驱动程序接口
.setAeParams = ox03c10_SetAeParams、

静态 int32_t ox03c10_SetAeParams (void *pSensorHdl、uint32_t Chid、Iss Sensor_Exposure *pExpPrms)

最大支持三帧曝光 (长曝光,中曝光,短曝光)    如何支持传感器四帧曝光 (长曝光,中曝光,短曝光,极短曝光)   ?

请 !!帮助我们,非常感谢你

此致!

加尔文

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 孔祥旭 

    请勿在我们的公共论坛上发布来自 OVT 的任何机密信息。

    我必须删除您的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    vpac 如何处理 ox03c10 组合 HDR(4-捕获)输出的图像帧?

    我们通常使用传感器的 12 位伴随输出格式、例如 12 位原始图像-> VISS -> 8 位 YUV。
    VPAC 不检查任何单独的曝光帧。

    max 支持三帧曝光 (长曝光,中曝光,短曝光)    如何支持传感器四帧曝光 (长曝光,中曝光,短曝光,极短曝光)   ?

    这是 x3c 传感器驱动程序的一部分。
    Ovt 将为您提供传感器曝光设置方面的建议。