This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:通过 SN65 支持显示

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544945/tda4aen-q1-display-support-via-sn65

器件型号:TDA4AEN-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI86

工具/软件:

您好!

我们 在类似于 J722S EVM 的定制电路板上使用 TDA4AEN SDK 至版本 11.0。  理想情况下、我们希望使用 DSI -> SN65 输出到微型显示器端口连接器、以便它可用于视觉应用。

utils/dss/oz/app_dss_soc.c 下、vision_apps 中有一些对 SN65 的引用、但它们不用于此 src。  SDK 是否支持此功能? 是否有示例/测试应用? SN65DSI86 似乎 不是 J722S Linux 器件树的一部分。   如果 SDK 中尚不支持、 我们需要遵循哪些步骤才能使其正常工作。  

之后、是否需要对进行任何其他修改以获取`app_single_cam.sh`、从而通过 SN65 将摄像机的视频流输出到显示屏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    我们计划在 Linux SDK 中支持 SN65DSI86(11.1 版)。 可在以下位置找到器件树补丁: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts?h=ti-linux-6.12.y&id=1525b4b12b040fdc2beed7de59ce49546c1e5337

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma

    这是否支持 app_single_cam 等视觉应用?

    也许 Linux 可以设置 SN65、以便 app_single_cam 可以使用 openvx 的显示节点将 DSI 输出到 SN65?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    否、这未与诸如 app_single_cam 的视觉应用集成。 我来看看我们印度团队是否计划在下一个版本中支持用于 RTOS 的 DSI2EDP 驱动程序。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    与我们的团队进行了调查、似乎已 在 11.0 中将 TDA4AEN 上的 SN65DSI86 桥的 DSI 支持添加到 PDK 中。 目前正在检查其中是否还包括与视觉应用的集成。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Takuma! 请让我知道,当你听到他们的消息:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    当然可以。 我会在收到他们的回复时进行更新。 我们有一个内部电子邮件链、目前它正在扩展、以包括更多人、以便通过 Vision 应用程序检查集成详细信息。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    我们未与视觉应用集成(也称为,我们没有与 SN65DSI86 桥接器配合使用的 OpenVX 节点)。 开发团队正在评估需要多长时间、并将提供下一个星期二日期。

    同时、MCU+ SDK 中确实存在桥接器的驱动程序。 配置和测试的步骤在以下 E2E 中:  PROCESSOR-SDK-J722S:DSI 接口的器件驱动程序 。 因此、建议运行此独立示例以确保硬件正常工作。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    补丁已通过电子邮件发送。

    如果有问题、请告诉我们。

    此致、

    Takuma