This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:支持的 RAM 大小

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557927/tda4vm-q1-how-much-ram-will-support

器件型号:TDA4VM-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们正在着手定制电路板设计、并计划使用 8 GB DDR4 内存 。 请您确认是否存在 TDA4VM-Q1 SoC 支持 8GB ? 如果有、请指导我们进行配置。

同时、我们注意到了 TDA4VM EVM 板配备 4GB DDR 、但在 Linux(使用或)中检查时free -hhtop、它只显示在周围 2 GB 可用 。 您能否解释一下物理 DDR 大小与 Linux 报告的内容之间为什么存在差异?

此致、
Tamilselvan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在开发定制电路板设计、并计划使用 8 GB DDR4 内存 .

    TDA4x 器件 支持 DDR4 存储器。 TDA4x 器件支持 LPDDR4 存储器。

    虽然您可能暗示了 LPDDR4、但我之所以区分这种区别、是因为 DDR4 和 LPDDR4 不可互换、并且 TDA4 仅支持 LPDDR4。  

    能否确认 TDA4VM-Q1 SoC 支持 8GB ?

    是、每个 TDA4x DDRSS 支持高达 8GB 的存储空间。 TDA4VM 只有 1 个 DDRSS、因此最多支持 8GB LPDDR4 存储空间。

    如果是、请指导我们如何配置它。

    作为起点、您可以查看此常见问题解答:  【常见问题解答】TDA4VM:TDA4x、DRA8x、AM68x、AM69x LPDDR4 主题中的“为定制电路板定制软件“部分  

    同时、我们注意到 TDA4VM EVM 板配备 4GB DDR 、但在 Linux(使用或)中检查时free -hhtop、它只显示在周围 2 GB 可用 。 您能否解释一下物理 DDR 大小与 Linux 报告的内容之间存在差异的原因?

    我并不知道 Linux SDK 仅使用可用物理存储器的子集。 您能否说明您使用的 SDK 版本?我将看看我们软件团队的人员是否可以帮助解决这个问题? 在较早的 SDK 中、您以前必须将可用存储器大小从 u-boot 传递到 Linux。 如果 Linux 仅报告 2GB 的问题、这将是我的第一个怀疑。  

    此致、
    Kevin