This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:关于 k3-am62l3-evm.dts 的 pinctrl

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553765/am62l-processor-sdk-about-pinctrl-of-k3-am62l3-evm-dts

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62LSysConfig

工具/软件:

您好:

我们将为 AM62L 的定制电路板创建设备树。
请告诉我 k3-am62l3-evm.dts 中的&pmx0。
器件树 pmx0 节点中的 IOPAD 宏使用两种类型、即 AM62LX_IOPAD 和 AM62Px_IOPAD。
我们会考虑将 AM62Px_IOPAD 重命名为 AM62LX_IOPAD;这是否有任何问题?

*链接[k3-am62l3-evm.dts]
https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/linux/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62l3-evm.dts?h=ti-linux-6.12.y

此致、
最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了补充之前发送的线程、 我们使用最新的 SysConfig 创建了*。dtsi。
    例如、如果是 wakeup_i2c、则定义 AM62LX_MCU_IOPAD。
    这会导致错误、因为它未在 Linux 中定义。

    * SysConfig  1.24.2+4234


    * k3-pinctrl.h“

    此致、
    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在那之后、您问的问题怎么样?

    此致、
    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    过去几天我都不在办公室。 我会研究它,并在几天内回到.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:
    请告知问题的当前状态。
    此致、
    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    器件树 pmx0 节点中的 IOPAD 宏使用两种类型:AM62LX_IOPAD 和 AM62Px_IOPAD。
    我们会考虑将 AM62Px_IOPAD 重命名为 AM62LX_IOPAD;这是否存在任何问题?

    重命名它没有问题、两个宏都是相同的。 我已经要求我们的软件开发团队将 AM62Px_IOPAD 替换为 AM62Lx 器件树的 AM62LX_IOPAD。

    例如、对于 wakeup_i2c、定义了 AM62LX_MCU_IOPAD。
    这会导致错误、因为它未在 Linux 中定义。

    请手动将该宏重命名为 AM62LX_IOPAD。 我已经要求我们的 SysConfig 开发团队在工具中修复此问题。