This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4APE-Q1:RMII 时钟配置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554812/tda4ape-q1-rmii-clock-configuration

器件型号:TDA4APE-Q1


工具/软件:

嗨  

我对 TRM 的 P379 上的 RMII 时钟配置有疑问。

RMII 时钟配置包含图 5-23 (a) 和 (b)、但文档指出 (a) 配置不受支持。

我要配置 (A)、它是否确实不受支持?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队大家好、感谢您对此提供帮助。 请提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavpreeta、

    抱歉、在我的 ooo 期间延迟了回复。  

    是的、不支持内部 ref clk 选项。 原因是 RMII 规范要求时钟处于特定的 ppm 内才能成功运行;我们无法保证通过 PCB/布线共享到外部 PHY 的时钟仍然可以满足 RMII 运行所需的 ppm 要求。

    您当然可以验证它是否适合您的系统用例、如果觉得满意、可以实施。