This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:无法通过 TFTP 启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556342/j722sxh01evm-cannot-boot-through-tftp

器件型号:J722SXH01EVM
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我是第一次尝试引导 J722S EVM。 我已经按照联机文档中的所有步骤操作、并且已经开始运行 setup-uboot-env.sh。 在这里、一切都在准备过程中一边倒、然后未能在 minicom 脚本中注册电路板已通过 UART 连接、因为它反复声明:

Couldn't open device, some information will be missing

dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted

dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted

Couldn't open device, ...

一次又一次。 如果我尝试通过命令运行 minicom 脚本minicom -S setupBoard.minicom、则电路板无法通过以太网识别 Linux 计算机、并且 Linux 计算机抱怨以太网连接“失败“:“"Activation of network connection failed。“。

我运行的是 Ubuntu 24.0.4.3 LTS、SDK 版本为 11.00.10.01

这是我第一次尝试让 AM67/TDA4 EVM 启动并运行、请耐心等待。

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    提供一个 BSL 代码。 安装到工程中

    createsdcard.sh 应该足以引导 Linux。  

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    如果我从使用 create-sdcard.sh 制作的 Micro SD 卡引导、它会卡在自动引导的循环中、持续表明启动屏幕无法启动。 我尝试了一种不同的方法 (TFTP) 来引导它、但没有任何作用。

    这是一个常见的错误,还是我设法偶然发现了一些异常?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    请从 SD 引导共享失败的日志。 它不应该失败。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    在以下情况下似乎有复位:

    [8.620378] PVR_K:225:RGX 设备注册 BVNC 36.53.104.796、带 1 根电缆
    [ 8.651149][DRM]已初始化用于次要 0 上 fd80000.GPU 的 PVR 24.2.6643903
    [ 8.672122] xhci-hcd xhci-h

    并且您观察到 SPL 布线:

    U-Boot SPL 2025.01-00410-g70667128cb5b (2025 年 4 月 04 日 — 18:20:14 +0000)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b “11.0.9--v11.00.09+(花哨 RAT)“)
    SPL 初始栈使用量:17048 字节

    这是意料之外的情况。 能否确认每次引导时是否始终发生复位?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、

    感谢您的反馈。 在运行多次连续的引导尝试后、在引导过程中、似乎随机地在 8.9-9 秒标记周围发生了重新启动。 我怀疑问题可能是电源问题、并且是正确的。 我从电源模块的非 USB PD 输出拉取、大概导致的电压降低于 AM67 可耐受的电压。 系统现在可以正常引导、从 USB PD 输出运行。

    感谢您的帮助!

    Ryan