This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:定制硬件设计、VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 的电源时序

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555250/am62a7-custom-hardware-design-power-sequencing-for-vddshv4-vddshv5-and-vddshv6

器件型号:AM62A7


工具/软件:

我目前正在查看 AM62A7 的电源时序要求。  请参阅器件数据表中的第 6.12.2.2 节。  表 6-5 注释 7 和表 6-6 注释 3 均状态:“VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 旨在支持上电、下电或不依赖于其他电源轨的动态电压变化。“

我的问题是:上面提到的注释是否意味着所有这些电源轨都可以连接到常开电源、而不会违反器件的电源时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些 VDDSHV 引脚与其他电源轨没有序列相关性、但仍需要成为 SoC 上电/断电序列的一部分。 AM62A 不具有仅  VDDSHV4、VDDSHV5 或 VDDSHV6 保持开启状态的有效电源状态。 这将是一种未知状态。  

    CANUART (VDDSHV_CANUART 和 VDD_CANUART) 是可在支持部分 IO 低功耗模式时连接到常开型稳压器的域。   

    谢谢、

    Brenda