This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 WDR 模式创建 binfile、camera no im

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557290/am62a7-use-wdr-mode-to-create-binfile-camera-no-im

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我将 imx219_properties.txt 中的 WDR_MODE 1 设置为生成的 XML、然后生成三个二进制文件。

当我将它们应用 到开发板上时,相机屏幕完全黑了。

我检查了曝光和增益寄存器数据、发现它们是正常的。 此时应显示屏幕。

下面是我的 imx219_properties.txt:

我需要更改另一个参数吗?

SENSOR_ID 219
PRJ_DIR ../imx219_output
SENSOR_NAME imx219
SENSOR_DCC_NAME IMX219

SENSOR_WIDTH 1920
SENSOR_HEIGHT 1280

# 0=RGGB; 1=GRBG; 2=GBRG; 3=BGGR, 4=MONO
COLOR_PATTERN 3

# sensor mode: 0 for linear (no decompanding), 1 for WDR (decompanding)
WDR_MODE 0

# raw sensor image BIT_DEPTH: it may be 8, 10, or 12 for linear sensors; typically 12 for WDR mode because of companding
BIT_DEPTH 12

# WDR BIT_DEPTH: WDR raw sensor image bitdepth after decompanding, typically 20 or 24
WDR_BIT_DEPTH 24

# WDR decompanding knee points (comma separated without spaces in between)
WDR_KNEE_X 0,512,1408,2176,4095,65535
WDR_KNEE_Y 0,2048,16384,65536,1048063,1048063

# Sensor black level to subtract before decompanding (for linear sensors only and some Sony WDR sensors)
BLACK_PRE  64

# Sensor black level to subtract after decompanding (for most WDR sensors and all linear sensors)
BLACK_POST  0

# GAMMA value for compressing 20/24-bit WDR raw to 16-bit ISP internal
# typically around 50 (0.5) for 24-bit WDR sensors and 70 (0.7) for 20-bit sensors
GAMMA_PRE 50

# LSB location for H3A input bit range (from bit-H3A_INPUT_LSB to bit-H3A_INPUT_LSB+9) 
H3A_INPUT_LSB 0

# Choose the default gamma curve used for YUV output: 0 for BT709, 1 for a high contrast gamma curve
YUV_GAMMA 1

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孟先生:

    IMX219 是线性传感器。 为什么要进行 WDR 调优?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、建中

    我的相机 传感器是  ox03c10 ,  

    根据 imx219 修改文件

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    我的相机 传感器是  ox03c10 , 

    您需要首先使用传感器的正确压扩拐点。

    然后、您可以检查是否在 gstreamer 流水线中启用了 WDR 模式。