This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:RGB-L/RGB-W

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555265/am62a3-rgb-l-rgb-w

器件型号:AM62A3


工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在寻找一款具有内置 ISP 并支持 IR 摄像机的设备(原始 Bayer 彩色阵列 RGB-Ir/RGB-L/RGB-W)。

AM62A3 支持 RGB-Ir、但它是否也支持 RGB-L/RGB-W?

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    IR 支持高达 12 位 RGB-AM62A3 和高达 16 位的输入原始格式。  

    此致、

    Dilna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna

    感谢您的答复。

    我知道 AM62A 仅支持 16 位原始输入、
    因此、它专为 Bayer 阵列 (RGGB/GRBG/GRBRG/BGGR) 而设计
    并且不包括 RGB-W 或专有扩展格式 REB-L

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanae:

    AM62A 不支持 RGB-W 或 RGB-L

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62A 仅支持 2x2 彩色条图形和 RGBIR 4x4 图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、清楚的是、RGBW 图形是 4x4、我们不熟悉任何 RGB-L 图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您分享此信息。
    实际上、我们的客户对仅限 RBG-RBG IR 支持没有任何问题、
    所以他们可以考虑 AM62A。

    此致、
    Kanae