This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62P:编译 TI boot3 启动错误

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547724/processor-sdk-am62p-build-ti-boot3-start-up-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62P
主题:AM62P5SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队

我从后面跟着公会  3.1.1.1.一般信息— 用于构建 tiboot3.

Make 过程成功、未更改 配置 board-support/ti-u-boot-2025.01+git/configs/am62px_evm_r5_defconfig、 但 EVM 无法使用此 tiboot3 映像启动。  

如何生成构建可引导映像?

关于编译 uboot 的另一个问题是如何构建最快的引导映像。  

下面的日志是 TI 工程师的 tiboot3 构建、tispl 和我们的 uboot 构建。  加载 tiboot3 并在大约 2s 内启动启动启动界面。 这对我们来说是太漫长了。

U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (2025 年 3 月 25 日 — 16:14:37 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
SPL 初始栈使用量:17056 字节
尝试从 MMC2 引导
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
身份验证已通过
在 ARM64 内核上启动 ATF……

注意:BL31:v2.12.0(发行版):11.00.08-1-gb11beb2b6-dirty
注意:BL31:建造时间:12:35:58, 2025 年 3 月 24 日

U-Boot SPL 2025.01-gcd91d7360181-脏污 (2025 年 7 月 31 日 — 16:27:31 +0800)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
SPL 初始栈使用量:1904 字节
尝试从 MMC2 引导
身份验证已通过
身份验证已通过


U-Boot 2025.01-gcd91d7360181- Dirty (2025 年 7 月 31 日 — 16:27:31 +0800)

SOC:AM62PX SR1.0 HS-SOC FS
型号:Texas Instruments AM62P5 SK
DRAM:2 GiB(共 8 GiB)
内核:86 个器件、27 个 uclasses、器件树:单独
MMC:MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1
从无处加载环境... 好的
IN:串行
输出:串行
错误:序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pu Jia:

    您是否可以按照说明使用顶级 makefile 来构建 u-boot、并看看这样是否有助于创建 bootimage tiboot3.bin 映像。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/latest/exports/docs/linux/Overview/Top_Level_Makefile.html

    下载 Processor SDK 安装程序二进制文件后、发出 make u-boot 应该能够在 output directory/r5 文件夹中创建 tiboot3.bin。

    请告诉我该怎么做。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用本指南构建 R5 引导加载程序。 全部制作&&制作 u-boot-R5。 现在我尝试将 defconfig 更改回默认值、img 正在工作、我尝试使用早期启动界面构建 uboot、您能提供指南吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于默认 u-boot 可以正常工作、因此我假设在 u-boot 中添加启动界面支持的方式不正确。

    请提供您为在 u-boot 中添加早期启动界面支持所做的确切步骤。

    另请按照以下链接中所述的说明进行操作:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/09_02_01_09/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-Splash-Screen.html

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    明白了、 如果可以在 R5 SPL 中执行操作、早期启动画面是在 A53 SPL 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pu Jia:

    您使用 SPL 引导流程并希望在 R5 SPL 中执行启动操作的原因是什么?  在我们的 SBL 引导流程中、我们已经支持 R5 SPL 上的 DSS、这将允许提前启动。

    请检查以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/spradk8/spradk8.pdf

    SBL 引导流程:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62px/index.html

    https://www.ti.com/tool/download/MCU-PLUS-SDK AM62P/11.01.00.16

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Suren Porwar,

    现在、我们计划先使用 Falcon 模式启动 EVM、然后是 MCU SDK、

    我想在 MCU_R5_NORTOS 中添加 bmp 启动画面吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pu Jia:

    请按照 MCU+SDK 文档中提供的说明进行操作。

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_DRIVERS_DSS_DISPLAY_SHARE.html

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren Porwar

    演示运行正常、但我有一些问题:

    1.演示应用程序是构建 stage2 SBL 加载器吗?

    2、图标闪烁前仍有闪屏标志,何时以及如何加载闪屏?

    3.闪存至 eMMC 时,无法加载操作系统内核。 有一些奇怪的是从 eMMC 加载在第 1 阶段、但加载第 2 阶段在 OSPI 中、然后我不知道它是如何运行的

    ### ERROR ### Please RESET the board ###
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 1310 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    wkup-r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      38786us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] SBL Drivers_open                 :      20410us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage            :      22789us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      81987us
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting 2nd stage bootloader
    erver..... PASSED
    Configure DSS region firewall... DONE !!!
    Configure DSS framebuffer region firewall... DONE !!!
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : FLASH
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 903 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    hsm-m4f0-0
    mcu-r5f0-0
    a530-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :       7101us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          6us
    [BOOTLOADER PROFILE] FreeRtosTask Create              :        269us
    [BOOTLOADER PROFILE] SBL Drivers_open                 :       1369us
    [BOOTLOADER PROFILE] SBL Board_driversOpen            :       7853us
    [BOOTLOADER PROFILE] HSM Image Load                   :       3849us
    [BOOTLOADER PROFILE] MCU R5 Image Load                :       4251us
    [BOOTLOADER PROFILE] A53 Image Load                   :      12148us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :      36849us
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting linux and RTOS/Baremetal applications
    NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.08-1-gb11beb2b6-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 12:35:58, Mar 24 2025
    

    这里是闪存配置:

    #-----------------------------------------------------------------------------#
    #                                                                             #
    #      DEFAULT CONFIGURATION FILE TO BE USED WITH THE FLASHWRITER SCRIPT      #
    #                                                                             #
    #-----------------------------------------------------------------------------#
    #
    # By default this config file,
    # - points to pre-built flash writer, bootloader for this EVM
    # - The application image points to relative path of the ipc rpmsg linux application image for this EVM
    #   - Make sure this application is built before running this script
    # - You can customized this config file to point to your own bootloader and/or application images
    # - You can use --operation=flashverify if you just want to verify the flash contents and not flash the file.
    #
    
    # First point to sbl_uart_uniflash_stage1 binary, which initialises DDR and receives sbl_uart_uniflash_stage2 binary
    
    --flash-writer=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
    
    # Points to sbl_uart_uniflash_stage2 binary, which function's as a server to flash one or more files to eMMC
    # Please note this binary is copied to DDR by sbl_uart_uniflash_stage1 and not written to any boot media like flash or eMMC
    --file=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    #--operation=flash-phy-tuning-data
    # Now send one or more files to flash or flashverify as needed. The order of sending files does not matter
    
    
    
    # When sending bootloader make sure to flash at offset 0x0. ROM expects bootloader at offset 0x0 of eMMC
    #--file=../../examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage1.release.hs_fs.tiimage --operation=flash-emmc --flash-offset=0x0
    
    
    # 2nd stage bootloader with DM is flashed at 0x80000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file="C:/Users/uidk9830/workspace_ccstheia/dss_display_share_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Debug/dss_display_share_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs" --operation=flash-emmc --flash-offset=0x80000
    
    # HSM image is flashed at 0x240000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=HSMAppimageGen/board/am62px-sk/hsm.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x240000
    
    # When sending application image, make sure to flash at offset 0x800000 (default) or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_qnx/am62px-sk/mcu-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ipc_rpmsg_echo_qnx.release.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x800000
    
    # QNX image is flashed at 0x1200000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../tools/boot/qnxAppimageGen/board/am62px-sk/qnx.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x280000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试使用双引导介质 (OSPI 和 eMMC) 运行? 或仅 eMMC。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队

    否、现在我尝试更改了 SysConfig 中的 demo dss_display_share 设置、以将所有启动设置为 eMMC:

     

    和闪存配置文件:

     

    #-----------------------------------------------------------------------------#
    #                                                                             #
    #      DEFAULT CONFIGURATION FILE TO BE USED WITH THE FLASHWRITER SCRIPT      #
    #                                                                             #
    #-----------------------------------------------------------------------------#
    #
    # By default this config file,
    # - points to pre-built flash writer, bootloader for this EVM
    # - The application image points to relative path of the ipc rpmsg linux application image for this EVM
    #   - Make sure this application is built before running this script
    # - You can customized this config file to point to your own bootloader and/or application images
    # - You can use --operation=flashverify if you just want to verify the flash contents and not flash the file.
    #
    
    # First point to sbl_uart_uniflash_stage1 binary, which initialises DDR and receives sbl_uart_uniflash_stage2 binary
    
    --flash-writer=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
    
    # Points to sbl_uart_uniflash_stage2 binary, which function's as a server to flash one or more files to eMMC
    # Please note this binary is copied to DDR by sbl_uart_uniflash_stage1 and not written to any boot media like flash or eMMC
    --file=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    #--operation=flash-phy-tuning-data
    # Now send one or more files to flash or flashverify as needed. The order of sending files does not matter
    
    
    
    # When sending bootloader make sure to flash at offset 0x0. ROM expects bootloader at offset 0x0 of eMMC
    --file=../../examples/drivers/boot/sbl_emmc_linux_multistage/sbl_emmc_linux_stage1/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_emmc_linux_stage1.release.hs_fs.tiimage --operation=flash-emmc --flash-offset=0x0
    
    
    # 2nd stage bootloader with DM is flashed at 0x80000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file="C:/Users/uidk9830/workspace_ccstheia/dss_display_share_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang/Debug/dss_display_share_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs" --operation=flash-emmc --flash-offset=0x80000
    ####Demo for screen test
    #--file="C:\Users\uidk9830\workspace_ccstheia\dss_display_test_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang\Debug\dss_display_test_am62px-sk_wkup-r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs" --operation=flash-emmc --flash-offset=0x80000
    
    
    
    
    # HSM image is flashed at 0x240000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=HSMAppimageGen/board/am62px-sk/hsm.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x740000
    
    # When sending application image, make sure to flash at offset 0x800000 (default) or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_qnx/am62px-sk/mcu-r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/ipc_rpmsg_echo_qnx.release.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x800000
    
    # QNX image is flashed at 0x1200000 or to whatever offset your bootloader is configured for
    --file=../../tools/boot/qnxAppimageGen/board/am62px-sk/qnx.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x1200000

    但当我尝试启动时、收到以下消息:

     

    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 6568 KB 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
    wkup-r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      38831us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] SBL Drivers_open                 :      20415us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us 
    [BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage            :      85816us 
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     145064us 
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting 2nd stage bootloader

    然后启动等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您运行的是 Linux 还是 QNX?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队

    QNX、  

    我已经解决了这个问题、我将启动时的代码更改为初始化 EMMC、然后引导就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它能正常工作。

    我将关闭此主题。 如需进一步的帮助、请随时联系我们。

    谨致问候、

    Suren