This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:在 TDA4VEN 中、如何在 Mcu1_0 中使用 Flash(GD25F64)

Guru**** 2554210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557171/tda4ven-q1-in-tda4ven-how-to-use-flash-gd25f64-in-mcu1_0

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好:

   在 TDA4VEN 中、如何在 Mcu1_0 中使用 Flash(GD25F64)? 有什么演示吗?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里提到的配置 也应该适用于 TDA4VEN。

    MCAL FLS 驱动程序是否仍包含此功能?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       我们目前使用的是 SDK 的闪存驱动程序。 目前、

       在唤醒域中、可以正常读取和写入闪存。

        将驱动程序移至 MCU 域后、我们发现它可以读取和擦除、但写入报告失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 SDK 11_00_00_12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享一下在 SDK 中所做的更改吗?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CDD_5F00_FlashLoader.zip

    这是我的修改。

    。,我发现,我们目前陷入时间已经超过了 1 μ s 的点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这似乎像是用于加载闪存的定制裸机应用。 您能否证实。

    您能否检查通过写入命令发出的信号是否正确? 如果是这种情况、我们是否从闪存中得到了任何东西?

    此致、
    Tanmay