This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:如何设置 SD 和 eMMC 的引导优先级。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1, SK-AM62B, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550012/sk-am62-how-to-set-the-boot-priority-for-sd-and-emmc

器件型号:SK-AM62


工具/软件:

大家好!

我正在考虑以下引导过程。

如果有 SD、则从 SD 开始
如果没有 SD、则从 eMMC 启动
如果 eMMC 文件损坏、则从 SD 开始

此引导过程的 DIP SW 设置是什么?

我检查了以下内容、但我无法很好地设置它。


➀ 将 SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 1 [FS]、8:9 = 01]设置为主要、并将 SD 卡 0 (eMMC)[10:13 = 1010]设置为备份。
〇 1. 如果有 SD、则从 SD 引导
〇 2. 如果没有 SD、则从 eMMC 引导
3.如果 eMMC 文件损坏,从 SD 引导

② 将 SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 0【原始】、8:9 = 01]指定为主要、并将 SD 卡 0 (eMMC)[10:13 = 1010]指定为备份
*〇 1. 如果有 SD、则从 SD 引导
 〇 2. 如果没有 SD、则从 eMMC 引导
   3.如果 eMMC 文件损坏,从 SD 引导

③ 将 SD 卡 0 (eMMC)[3:6 = 0001、7 = 1 [FS]、8:9 = 00]指定为主要卡、并将 SD 卡 1 (microSD)[10:13 = 1011]指定为备份
〇 1. 如果有 SD、则从 SD 引导
*× 2. 如果没有 SD、则从 eMMC 引导
〇 3. 如果 eMMC 文件损坏、则从 SD 引导

④ 将 SD 卡 0 (eMMC)[3:6 = 0001、7 = 0 [RAW]、8:9 = 00]设置为主要卡、并将 SD 卡 1 (microSD)[10:13 = 1011]设置为备份
*〇 1. 如果有 SD、则从 SD 引导
*〇 2. 如果没有 SD、则从 eMMC 引导
   3.如果 eMMC 文件损坏,从 SD 引导

・SD 和 eMMC 的分区 0 (FAT) 和分区 1 (ext4)

*没有按照设置操作(是 FS/RAW 还是 Praimary 行为奇怪?)
所有操作是否都在 FS 中、而不是在 RAW 中?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    [quote userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550012/sk-am62-how-to-set-the-boot-priority-for-sd-and-emmc➀ 将 SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 1 [FS]、8:9 = 01]设置为主卡、并将 SD 卡 0 (eMMC)[10:13= 1010]设置为备份。
    〇 1. 如果有 SD、则从 SD 引导
    〇 2. 如果没有 SD、则从 eMMC 引导
    3.如果 eMMC 文件损坏、则从 SD 引导

    为了满足#1 和#2 的要求、sdcard 引导应该是主引导、eMMC 引导应该是备份。 因此无法满足#3、无法从备份引导返回主引导。

    [quote userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550012/sk-am62-how-to-set-the-boot-priority-for-sd-and-emmc➀ Set SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 1 [FS]、

    对于 FS 模式下的 SD 卡引导、位 7 应为 0。 请参阅 TRM 表 5-16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的答复。

    为了满足#1 和#2 的要求、sdcard 引导应该是主引导、eMMC 引导应该是备份。 如果不满足#3、则无法从备份引导返回主引导。

    如果我将主存储器设置为 SD 并备份到 eMMC、这是否意味着如果 eMMC 已损坏、我将无法从 SD 卡引导?
    目前、我已将主存储器设置为 SD、将备用存储器设置为 eMMC、
    在部分损坏 eMMC 文件后启动、
    但无法从 SD 卡进行引导。
    请说明此设置。

    【实验条件】

    1 μ A microSD 和 eMMC 都・分区 1 (FAT) 和分区 2 (ext4)
    ・在 eMMC 的分区 1 中重命名 tispl.bin 文件并以无法找到的方式对其进行测试
    ・将 SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 0[RAW]、8:9 = 01]设置为主卡、将 SD 卡 0 (eMMC)[10:13= 1010]设置为备份。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    如果我将主存储器设置为 SD、将备份设置为 eMMC、这是否意味着如果 eMMC 损坏、我将无法从 SD 卡引导?

    没错。 如果 ROM 中的主引导失败、ROM 将进入备份引导。 但是、当 ROM 中的备份引导失败时、它无法返回到主引导。

    ・将 SD 卡 1 (microSD)[3:6 = 0001、7 = 0[raw]、8:9 = 01]设置为主卡、将 SD 卡 0 (eMMC)[10:13= 1010]设置为备份。[/报价]

    SD 卡引导的引导模式设置似乎正确。 您是否能够使用任何引导模式设置从 SD 卡引导? 我想检查 SD 卡是否已正确刷写且可引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的答复。

    正确。 如果 ROM 中的主引导失败、ROM 将进入备份引导。 但是、当 ROM 中的备份引导失败时、它无法返回到主引导。

    好的。

    我们需要实现的情况是、我们希望从 SD 引导为主引导、但用于备份引导的 eMMC 文件已损坏。
    换句话说、在案例 3 中、我们不希望从备份迁移到主备份。
    我对缺乏解释表示歉意。
    在案例 3 中、我认为它会从 SD 引导为主器件、但出于某种原因、它无法引导。

    请告诉我如何解决这个问题。

    您是否曾经能够使用任何引导模式设置从 SD 卡引导?

    我会确认。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    感谢您的解释、现在我了解了要求。

    请确认您使用的是 SK-AM62、而不是 SK-AM62B 或 SK-AM62B-P1、以及您刷写到 SD 卡中的哪个 SDK 版本?

    EVM SK-AM62 具有 AM62x GP 器件、开箱即用的新 SDK 不再支持该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我的客户正在使用以下 SDK。

    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-am62xx-EVM-11.00.09.04

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请检查 sdcard 引导分区(不是根分区中的引导目录)是否具有文件“ tiboot3-am62x-gp-evm.bin “。 如果是、请制作副本并将其重命名为“ tiboot3.bin “(若要覆盖现有的“tiboot3.bin")“)、这应使 sdcard 在 SK-AM62 上引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    tiboot3-am62x-gp-evm.bin 已替换为 tiboot3.bin。

    microSD 卡上有两个分区。

    Partition 1(FAT32):  /boot
                                                   dtb/
                                                  Image
                                                  fitImage
                                                  ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
                                                  tiboot3-capsule.bin
                                                  tiboot3.bin
                                                  tispl.bin
                                                  u-boot.img 
        Partition 2(ext4):  /rootfs
                                                 bin/
                                                  boot/
    dtb/
                                                              Image
                                                             System.map
                                                             fitImage
                                                             vmlinux
                                                 dev/
                                                 etc/
                                                 gstshark_2025-01-08_18:23:16/
                                                 home/
                                                 lib/
                                                 lost+found/
                                                 media/
                                                 mnt/
                                                 opt/
                                                 proc/
                                                 root/
                                                 run/
                                                 sbin/
                                                 srv/
                                                 sys/
                                                 tmp/
                                                 usr/
                                                 var/
    

    eMMC 还具有两个分区、与 microSD 卡相同。

    分区 1 (FAT32):/boot

    分区 2 (ext4):/rootfs

    ① 在此状态下、插入 microSD 卡、打开评估板、并在终端中检查引导日志。 正常从 microSD 卡引导的电路板。

    ② 下一步、关闭电源、取下 microSD 卡、打开评估板的电源、并检查终端中的引导日志。 它从 eMMC 正常引导。

    ③ 此外、在关闭电源之前、将 eMMC 中的 tiboot3.bin 重命名为 X_ tiboot3.bin、关闭电源、插入在 ➀ 中使用的 microSD 卡、然后打开电源。 它不会引导。

    ④ 更改 DIP 开关(将 Primary 和 Backup 都设置为 microSD)、插入 microSD 卡、打开电源、引导后将 eMMC 中的 X_ tiboot3.bin 重命名为 tiboot3.bin、关闭电源、将 DIP 开关重置为原始设置、然后打开电源。 它的启动方式与 n ü ① 中的相同。

    【问题】

    准备一个可引导的 microSD 卡和一个缺少一些文件的 eMMC(缺少 tiboot3.bin)、将 dip-SW 设置为主 microSD 并将 eMMC 设置为备份、

    但为什么它无法从 microSD 卡引导?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    [quote userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550012/sk-am62-how-to-set-the-boot-priority-for-sd-and-emmc/5990308③ 此外、在关闭电源之前、将 eMMC 中的 tiboot3.bin 重命名为 X_ tiboot3.bin、关闭电源、插入 ➀ 中使用的 microSD 卡、然后打开电源。 它无法引导。

    在这种情况下、当电路板未启动时、我假设 UART 控制台上没有打印任何消息、对吧?

    [引述 userid=“584182" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550012/sk-am62-how-to-set-the-boot-priority-for-sd-and-emmc/5990308

    ① 在此状态下、插入 microSD 卡、打开评估板、并在终端中检查引导日志。 正常从 microSD 卡引导的电路板。

    ② 下一步、关闭电源、取下 microSD 卡、打开评估板的电源、并检查终端中的引导日志。 它从 eMMC 正常引导。

    [/报价]

    在这两种情况中的任何一种情况下、您如何确定它是从哪个源引导的?

    请附上这两种情况的 U-Boot 引导日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    在这种情况下、当电路板无法引导时、我假设 UART 控制台上没有打印任何消息、对吧?

    是的、

    在这两种情况中的任意一种情况下、您如何确定它是从哪个源引导的?

    关于 μ ①、我在 Linux 启动后检查了 Linux 引导日志和安装状态。
    我删除了引导日志、因此稍后会发送。
    关于 μ ②、我检查了引导日志和安装状态。
    我删除了引导日志、因此稍后会发送。

    此致、

    ITO