This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:Linux 启动后、主 GPIO 中断在 MCU 域上无法正常工作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551715/sk-am62p-lp-main-gpio-interrupt-not-working-on-mcu-domain-after-linux-booted

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

来自 MAIN_GPIO 的 GPIO 引脚配置为输入并启用中断。

仅当下、中断才按预期工作

1. Linux 未引导

2&MAIN_GPIO0 {
    状态=“保留“;
  };

使 Linux 在 MCU R5 上引导和配置的配置序列似乎没有什么帮助

如何在 DTS 中配置为为为远程内核保留专用组中断?

例如、我使用 gpio0_71 gpio0_72 作为输入、并在 MCU 域中产生中断、  

DTS 设置以避免仅在组 4 上进行任何更改(保留整个 GPIO0 除外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟深表歉意。 在 Linux 设备树中声明模块将不允许远程内核使用同一模块。 无论使用何种存储体、都是如此。

    谢谢、

    Anshu