This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:采用 Linux SDK 的 USB2.0 合规性测试模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551160/am625-usb2-0-compliance-test-mode-with-linux-sdk

器件型号:AM625


工具/软件:

您好、

这是原始帖子的附加问题。
客户希望在 Linux SDK 下将 USB2.0 置于合规性测试模式。
USB2.0、高速模式、Type-C 连接器、主机和器件。

您能告诉我测试程序或文档吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    USB-IF 记录了 USB2.0 合规性测试程序。

    https://www.usb.org/document-library/usb-20-electrical-compliance-test-specification-version-107

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    USB2.0 规范提供了通用测试程序。
    客户询问如何使用 Linux 操作系统将 USB 控制器置于 AM62x 中的测试模式。

    谢谢。此致、
    田代浩一郎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    我今天不在办公室。 我明天将提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    您能否回复此项目?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    对不起,我在另一个工作,没有得到机会。 我会试着在下周初回到您身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    AM62x 的外部引脚 USB0 在主机 MOST 测试模式下:

    # devmem2 0x31000420、带 0xA0
    # devmem2 0x31000020 w 0x4
    # devmem2 0x31000424、带 0x40000000

    AM62x 的外部引脚 USB1 在主机模式下测试模式:

    # devmem2 0x31100420、带 0xA0
    # devmem2 0x311000020、带 0x4
    # devmem2 0x31100424 w 0x40000000

    AM62x 的外部引脚 USB0 在器件模式至测试模式下:

    # echo “test_packet">“> /sys/kernel/debug/usb/31000000.usb/testmode

    AM62x 的外部引脚 USB1 在器件模式至测试模式下:

    # echo “test_packet">“> /sys/kernel/debug/usb/31100000.usb/testmode