This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:UI 视图中的根密码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556674/sk-am62-root-password-within-ui-view

器件型号:SK-AM62


工具/软件:

您好、

问题 :使用 Linux UI 视图时,我以 Weston 用户身份登录。 尝试更改为 root 用户时、系统会要求我输入密码、但密码不是空的(如文档中所述)什么是 root 密码?

如果我通过 UART 登录、 根用户没有密码。

我已经 根据 Wfantund 说明使用适用于 AM62x EVM 11.01.05.03 的 SDK Linux 刷写了我的 SK-AM62

1.安装 SDK

2.设置工具

mkdir <SDK_PATH>/targetNFS
cd 	<SDK_PATH>/targetNFS
tar -xvf  <SDK_PATH>/filesystem/am62xx-evm/tisdk-default-image-am62xx-evm.rootfs.tar.xz

3.设置 wfantund 文件系统  

setup_AM62x_fileSystem.sh <AM64_SDK_PATH> <LIB_COAP DOWNLOAD PATH>

4. 使用刷新 SD 卡 /bin/create-sdcard.sh:

  1. 使用自定义引导分区 /home/a1244925/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/board-support/prebuilt-images/am62xx-evm
  2. 使用自定义 rootfs 分区/home/a1244925/ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.01.05.03/targetNFS

5.将  tiboot3-am62x-gp-evm.bin 重命名为 tiboot3.bin、以便能够从 SD 卡启动。

EVM 正常引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为问题不是密码本身、而是 Weston 用户没有 sudo 权限或更改为 root 用户的权限。

    这可能解决了我的问题:

    1.以 root 用户身份通过 UART 进行日志记录。

    2.执行

    chmod 4755 /usr/bin/sudo

    3.以 Weston 用户身份通过用户界面(HDMI +键盘)连接。

    4.通过执行以 root 用户身份登录

    sudo -i

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您分享该解决方案。