This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:加载 HSMRT 固件时、SBL_QSPI 失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558276/am2732-sbl_qspi-is-failing-while-loading-hsmrt-firmware

部件号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TMDS273EVMUNIFLASH

工具/软件:

大家好!

我们尝试在定制电路板上运行 SBL_QSPI、但无法加载 HSM 运行时映像。

IC 芯片器件的型号为 AM2732CDRFHQZCE。

定制电路板上的外部闪存器件与 TMDS273EVM 具有相同的 Giga 器件 GD25B64。

使用的刷写工具是 uart_uniflash.py。

闪存写入器和 SBL QSPI 是 sbl_uart_uniflash.release.tiimage 和 sbl_qspi.release.tiimage、位于 C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\tools\boot\sbl_prebuilt\am273x-evm 中。

我基于以下 E2E 帖子进行了调试。

【常见问题解答】 MCU-PLUS-SDK AM243X:如何调试 SBL_QSPI(适用于 am263 和 am273)或 SBL_ospi(适用于 am243)或通过 OSPI/QSPI 引导引导的应用? -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

调试结果显示返回值为`Hsmclient_loadHSMRtFirmware ();` in
`C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_02_00_52\source\drivers\bootloader\bootloader\am273x\bootloader_hsmRt_load.c soc`
是 SystemP_FAILURE。

如何解决此问题?

谢谢、