This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:通过 PCIe 在两个 TDA4VEN 之间传输视频流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553863/tda4ven-q1-transmitting-video-streams-between-two-tda4vens-via-pcie

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:AM67A

工具/软件:

尊敬的 TI 专家、

我们正尝试在两个 TDA4VEN 之间传输视频流数据。 我们在下面的官方文件中找到了一个参考示例。

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/06_02_00_21/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/APP_PCIE_VIDEO.html

但是、这个示例并不完全符合我们的要求。 该示例使用 3 个 EVM 板、但我们的使用场景仅涉及 2 个。 此外、此示例基于 Linux+RTOS SDK、而由于其他应用要求、我们将使用 EdgeAI SDK。 现在、我们有三个问题、希望得到解答和支持:
  1. 是否可以在 EdgeAI SDK 中实现此示例? 我们计划在 TDA4VEN 上使用 10.01 版本的 AM67A EdgeAI SDK。
  2. 该示例是否可以仅使用两个 EVM 板来完成?
  3. 在该示例中、视频传输的近似延迟是多少?

此致、

Yangtian.Yi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangtian:

    本演示在 SDK 6.2 之后取消。 我们在最新的 SDK 中不支持此功能。  

    是否可以在 EdgeAI SDK 中实现此示例? 我们计划在 TDA4VEN 上使用 10.01 版本的 AM67A EdgeAI SDK。

    1.不可以、捕获节点是 RTOS SDK 的一部分、而在 EgdeAi SDK Linux 中、捕获和显示部分由 Linux 控制、因此我们无法在 EdgeAI SDK 上使用演示。

    2.通常情况下、您可以使用 PCIe 在 2 个 EVM 之间传输数据、此演示可能不适合 2 个 EVM、您可以参考相关的一些 PCIe 示例并创建您的应用。

    我将循环邀请 PCIe 专家来获取示例。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangtian:

    正如 Gokul 所说、该演示已经取消了一段时间、我们在最新的 SDK 中没有支持、也没有对 TDA4VEN 的支持。

    此外、TI 的 TDA4VEN EVM 板不支持 EP 模式、尽管 SoC 本身能够支持 EP 模式。 如果要测试 EP Linux SDK 中的 Linux/RC 示例、则需要定制电路板。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我们一直在继续开发两个 TDA4 之间通过 PCIe 进行图像传输的解决方案。 在您上次的回复中、您提到 TDA4VEN EVM 不支持 EP 模式。 能否说明此支持缺少哪些组件?

    此致、

    Yangtian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangtian:

    作为 J784S4 EVM 原理图文件的示例、可轻松修改一些电阻器、以更改 PCIe 端口的 PRSNT 信号行为。

    TDA4VEN EVM 没有断开的 DNI 焊盘来允许电路板修改。

    此致、

    Takuma