This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:TDA4VE j721s2 8.6 SDK:我是否可以在 RTOS SDK 中将 ti-cgt-armllvm_1.3.0.LTS 替换为更高版本?

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558159/processor-sdk-j721s2-tda4ve-j721s2-8-6-sdk-can-i-replace-ti-cgt-armllvm_1-3-0-lts-with-a-higher-version-in-rtos-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2


工具/软件:

您好、

  我将使用 j721s2 8.6 RTOS SDK。 我想在 r5f core 发生崩溃时使用.exidx 进行栈回溯、 但我知道 ti-cgt-armllvm_1.3.0.LTS 不支持.exidx、那么我是否可以更改 RTOS SDK 中的编译工具链、将 ti-cgt-armllvm_1.3.0.LTS 替换为更高版本? 如果可以这样做、请告诉我可以使用哪个版本、以及有关如何执行此操作的一些详细信息吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    一般建议使用每个特定 SDK 版本所使用的编译器版本。 SDK 团队的所有测试和支持都是通过 SDK 版本中提供的编译器版本和软件版本的组合完成的。

    此致、

    Takuma