This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:通过 CLI 查看堆栈使用情况和内存分配视图

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558025/ccstudio-stack-usage-and-memory-allocation-views-via-cli

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

嗨、我们目前正在将 CCS 工程重新配置为自管理编译环境、想知道是否有办法从 CLI 调用 CCS Stack Usage 和 Memory Allocation 工具、以便将其作为编译系统的一部分运行、而不是仅在打开 CCS 时查看。

从外观来看、似乎 linkInfo.xml 文件中包含存储器分配信息、运行 OFD2000 命令时还包含堆栈使用信息、但两者都需要生成一个自定义脚本、这样才能像 CCS 中的两个视图一样有用。 我们希望只调用 CCS 中使用的工具。

有什么想法或可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这两个工具都仅可从 CCS IDE 中使用。 该功能是根据视图本身构建的。 无法从 CLI 生成相关报告。

    对于堆栈使用、我找到了一位同事的这条评论:

    考虑使用 --- call_graph 选项 tiarmofd 。  正如该链接所述、它旨在与 CCS 中的栈使用视图一同使用。  但您可以考虑使用自己的脚本处理 XML。

    谢谢

    Ki