This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7:添加 ADC M0C1103QDYYRQ1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557541/am62a7-am62a7-add-adc-m0c1103qdyyrq1

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: MSPM0C1104

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前在使用 AM62A7 芯片、

使用的 SDK 版本09_02_00_05

Linux 版本 6.1.80 (AArch64-OE-Linux-gcc (GCC) 11.4.0

我想向硬件添加 ADC IC (M0C1103QDYYRQ1) 以获得相应的电流值。 但是、我在 9.2 SDK 驱动程序中找不到与 M0C1103QDYYRQ1 相关的任何驱动程序文件。

您能否提供适用于 TI M0C1103QDYYRQ1 的 Linux 内核驱动程序及其使用文档?

此致

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我正在将您的线程重新分配给 MSPM0C110 团队、以评论他们是否具有可与器件连接的处理器一起使用的 Linux 驱动程序。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待团队的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     M0C1103 没有 Linux 内核驱动程序。 有关 ADC 等外设的所有低级演示代码、请参阅 ……\mspm0_sdk_2_05_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\driverlib